• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

大联大品佳集团力推Infineon动力车身控制平台AURIX

来源:eefocus
时间:2014-09-04

分享至:

2014年9月2日,致力于亚太地区市场的电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出满足汽车行业动力总成和安全应用的各种要求的Infineon全新32位多核单片机系列产品---AURIX。全新的Infineon AURIX系列的多核架构包含多达三颗独立32位TriCore 处理内核,可满足业界的安全标准。此外,相比于现有的一流器件,其性能更提升一倍。

由于具备出色的实时性能,以及嵌入式安全与防护功能,Infineon AURIX系列成为诸多汽车应用,譬如内燃机、电动汽车和混合动力汽车控制、车门区域控制、变速器控制单元、底盘、制动系统、电动助力转向系统、安全气囊和高级驾驶辅助系的理想平台。此外,AURIX采用的架构还可显著减少符合当今汽车安全完整性等级ASIL D标准的安全系统的开发工作量。与传统的锁步架构相比,安全系统的开发工作量可减少30%,从而缩短产品的开发周期。另外,高达100%的性能裕量为实现更多功能和足够的资源缓冲,满足未来各种需求创造了条件。除此之外,为满足未来更好地防止汽车应用被盗窃、欺诈或篡改的安全要求,AURIX系列的各款产品均内置一个硬件安全模块(HSM)。

【产品特色】
确保安全:
AURIX多核架构采用通过ISO26262认证的流程开发和设计,可高效地满足ASIL D级应用的要求。这种多核架构在多样的锁步架构中使用多达两颗TriCore CPU,并结合采用安全内部通信总线和分布式内存保护系统等称雄业界的安全技术。创新的封装技术允许不同来源的具备不同安全等级(高达ASIL D)的软件实现集成,这为将多个应用和操作系统无缝集成于一个统一的AURIX平台创造了条件。

出色性能:
AURIX多核架构搭载三个工作频率高达300MHz的并联TriCore CPU和一个功能强大的通用定时器模块(GTM),能够以较低的功耗实现世界一流的实时性能。与采用90纳米工艺制造的TC1798---迄今业界具备性能的汽车单片机---相比,AURIX单片机的性能提升一倍。获得这种改进性能所需的功耗仅相当于英飞凌现有的AUDO MAX单片机系列的功耗。

“具备出类拔萃的实时性能和高处理能力的AURIX单片机系列,可满足我们新一代引擎平台日益苛刻的要求,即以更低的碳排放获得更高的引擎性能。”总部设在德国因戈尔施塔特的奥迪股份公司的动力总成电子装置开发负责人Josef Bast如是道。

周全保护:
英飞凌的AURIX系列集成了一个可编程硬件安全模块(HSM),以满足未来的各种安全要求和保护要求。HSM采用全球称雄业界的硬件安全技术供应商英飞凌开发的的基于硬件的加密技术。这种HSM作为“嵌入式芯片卡”,可更好防止知识产权侵权、欺诈和软件盗版等活动。

灵活扩展:
AURIX系列囊括众多从超高端到低端的完全模块化的器件,可确保长期的设计灵活性。该产品组合包括配备8兆字节(MB)嵌入式闪存(eFlash),频率为300MHz的三核器件;配备4MB嵌入式闪存,频率为200MHz的三核器件;配备2.5MB嵌入式闪存,频率为200MHz的双核器件;配备1.5MB、1MB和0.5MB嵌入式闪存,频率为130MHz和 80MHz的单核和单核锁步器件。AURIX系列的封装选项包括BGA-516封装和锡球兼容的BGA-292封装(I/O的子集),以及引脚兼容的LQFP-176、 LQFP-144、LQFP-100和LQFP-64封装等。

AURIX系列的所有产品均采用65纳米嵌入式闪存技术制造,可确保在严酷的汽车应用环境中达到的可靠性。为确保持续不断供应优质产品,英飞凌采用了双前道供应模式,在两个地点设立采用通过相同的认证流程和工具的工厂。

【产品规格】

【产品应用】

【市场推广】
德国博世已经开发完成基于Infineon AURIX的中高端汽车电控系统;美国德尔福公司也已开始着手开发基于AURIX的中高端电控单元;国内一些大厂以及科研院校早已提前介入AURIX开发熟悉,相关项目早已完成或接近尾声。 预计2014下半年Infineon将正式大规模启动AURIX在中国的推广应用。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 大联大 富昌 Avnet

更多新闻