来源:DIGITIMES
时间:2014-09-02
大陆第二大的面板厂商华星光电上半年营收达到人民币85.17亿元(约13.84亿美元),年成长率达24%,在全球各主要面板厂商中仍属营运表现者之一,DIGITIMES Research分析华星光电近年来快速成长的因素,发现母公司庞大面板内需、活用台湾管理与技术人力缩短学习曲线,以及来自大陆中央与地方政府在投资资金及各项补贴上给予大力支持为三大主要原因。
DIGITIMES Research并预估华星光电2014年在LCD TV面板出货可望挑战2,500万片大关,全球市占率超过10%,稳居全球第五大厂地位,较夏普或京东方出货量超过1,000万片。由于华星光电在2015~2017年在大尺寸面板产能的年增幅度分别将达21.9%、22.3%及14.1%,2017年产能将较2014年增加70%,预期其在全球LCD TV面板市场的地位将继续上升。
华星光电其控股母公司为TCL,尽管2014年上半大陆内需市场因节能补贴方案已取消导致需求下滑,但TCL在外销市场有明显展望使得年出货量维持与2013相近水准,仍是全球第三大的LCD TV品牌及制造厂商,此也是华星光电出货量得以稳定成长的基础。值得注意的是华星光电的UHD TV面板出货量相对仍低,2014年于全球占有率仍将无法超越8%,将是该公司今后值得加强发展的市场区隔。
华星光电的竞争优势