• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔:微控制器游戏规则的颠覆者

来源:EEWORLD
时间:2012-08-24

分享至:

日前,深圳举办的2012工业计算机及嵌入式系统展的飞思卡尔展台上,一款Kinetis L系列的MCU与市面上其他三款MCU功耗对比的demo引来围观无数。演示者用手动电容充电器供电,跑coremark测试程序测试这几款MCU的功耗和性能,后是Kinetis L MCU胜出。这个演示就在上周曾出现在飞思卡尔技术论坛的北京站,也许每个当时到场的人都会对keynote演讲中副总裁曾劲涛展示的这个demo印象深刻。

我想,取得这样的成绩已不仅仅是因为Kinetis L系列采用了ARM的Cortex-M0+那么简单,引领者基于下一代ARM架构的MCU嵌入式市场,飞思卡尔正在通过其产品的易用性、性能和可扩展性颠覆着微控制器市场的游戏规则。

市场的风云变革

“3年前,飞思卡尔作出了一个重大的决定,将绝大部分资金投入在基于ARM的产品研发上,并在早的Kinetis K系列中集成了ARM Cortex-M4内核。”站在第四届MCU技术创新与嵌入式应用大会的演讲台上,曾劲涛向来宾们讲起了MCU的江湖与飞思卡尔Kinetis家族产品的发家史。

如今的MCU产品追求的是功能丰富、易用、连接性好、电池寿命长和好的用户体验,而处理器内核市场已经走到了32位,过去人们对32的功耗和价格等的恐惧已经烟消云散,因为这些已经被ARM、恩智普等领导厂商解决了,这也更加坚定了飞思卡尔选择ARM做MCU的决心,利用其强大的生态系统优势,打造了Kinetis L系列MCU,吞噬着8位/16位MCU的市场,改写了这一领域的游戏规则。

让你不得不用的入门级MCU

1)ARM Cortex-M0+内核
   
“现在提ARM的人都老土了,应该直接提能效。”曾劲涛说。的确,M0+是能效的内核,与M0相比,具有更好的能效、性能和调试功能,同时保证与所有指令集和工具完全兼容。

2)能效

Kinetis L系列基于飞思卡尔的90纳米TFS技术,能提供良好的运行和休眠电流,使得应用可以演唱处于深度休眠模式的时间,从而限度减少CPU活动并延长电池寿命。Kinetis L系列MCU提供多个低功耗智能外设,即使在MCU处于深度休眠模式时也能维护正常功能,因此可实现少消耗多工作。

3)功能集成和可扩展性

Kinetis L系列的每个家族都有可扩展的闪存选项 (8-256KB)、不同的引脚数(24-121个引脚)以及多个模拟、通信、定时和HMI外设,从而为产品线的终端扩展提供了简单的迁移路径。Kinetis L系列MCU在引脚和软件方面彼此兼容,同时还与Kinetis K系列MCU(基于ARM Cortex-M4 内核)相互兼容。

4)低成本

“0.5美金起价,比之前Kinetis K系列的1美金还要价格低,而明年的价位将会更低。”曾劲涛表示。

5)开发简单

Kinetis L系列的硬件和软件设计旨在满足入门级系统开发人员的需求。创新产品包括Freedom 新型板卡 (FRDM-KL25Z)——这是一款小型的超低成本32位开发系统,其尺寸大小与Arduino平台兼容,内含一套丰富的第三方扩展板选项和下一代 USB 调试接口。FRDM-KL254Z板卡现在可通过e络盟(Element 14)预订,售价12.95美金。

这一席卷8位与16位MCU市场的32位低功耗MCU,不仅颠覆着这一领域的游戏规则,也引领着行业的技术方向。

标签 飞思卡尔 颠覆 微控制器 游戏规则 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购

更多新闻