• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI转换器帮助捕捉令人惊叹的高清晰火星图片

来源: EEWORLD
时间:2012-08-24

分享至:

中国,北京–在距离地球数百万英里的火星轨道上,Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)公司的转换器技术正在波尔航天的高分辨率成像科学实验(HiRISE)相机内工作,帮助科学家获得有史以来为精细的火星图片——一如过去7年一直在做的。2012年8月初,NASA的火星探测器好奇号在火星安全着陆,着陆点的选定就是HiRISE图片显示的表面有液态水迹象的地方。探测器的任务包括搜寻过去的和现存的生命,研究火星气候和地质,以及为未来载人火星航天任务收集数据。飞行器的HiRISE相机采用ADI公司的转换器AD6645技术,捕捉了火星探测器好奇号降落到火星上时的降落伞着陆图片。

波尔航天是设计、研发和制造创新型航空航天系统的企业,其设计的HiRISE是目前发送到地球轨道以外的体积、分辨率的相机。它于2005年搭载NASA火星勘测轨道飞行器进入太空,该飞行器的任务是搜集火星表面长久以来存在水分的证据。波尔航天的HiRISE项目经理Thomas Ebben表示:“ADI数据转换器远超我们的核心技术需求,使得HiRISE相机能够捕捉令人惊叹的高清火星图片,帮助我们完成历史使命。”

HiRISE能够以接近800百万像素的分辨率捕捉火星表面大约4 x 7英里狭长区域的图像,提供了前所未见的火星地质地貌和气候变化景象,同时能识别出咖啡桌般大小的物体和表面形态。HiRISE的超强成像能力能够以5倍于之前所用相机的分辨率拍摄火星表面,获得20,000 x 40,000像素的图片。到目前为止,该相机一共拍摄了21,000多张火星图片。

在HiRISE图像处理和存储器模块中,28个ADI高性能14位AD6645模数转换器安装在由14个电荷耦合器件(CCD)组成的阵列中,捕捉由行星表面反射来的光线。这些CCD将检测到的光线转换成电压,随后由AD6645经高速转换成数字信号。此数据由飞行器通过深空网络传回地球;在该处,数据会经过辐射校准,被组织成由14个独立CCD航带图像组成的拼接图像,再根据飞行器与火星之间的距离与位置进行校准,终通过几何方式映射至行星坐标。

ADI公司市场营销经理Doug Bartow表示:“ADI公司的高性能数据转换器能成为HiRISE相机的核心器件并帮助进一步加深对火星的了解,这让我们感到很荣幸。这项任务的主要科研部分为期大约两年。事实上,HiRISE相机和勘测轨道飞行器还在不断收集关于火星的宝贵图像数据,任务时间远远超过了计划,这对于这些设计中所采用器件的可靠性是很好的佐证。”

AD6645支持每秒高达1.05亿次(MSPS)的采样频率,提供出色的噪声性能,满足波尔航天对性能以及信噪比的严苛要求。此外,波尔航天执行了严格的温度和振动测试,确保AD6645适合在飞行器发射时的极端环境下工作。

AD6645目前依然是ADI公司备受推崇的产品,并不断在大量设计应用中得到采用,包括卫星。

标签 ADI 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻