• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD官网放出速龙神器 频率拖后腿(图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-01

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:AMD官方网站29日更新,放出了源自Kaveri APU的三款全新速龙品牌产品,首次公布了频率,不喜欢集成显卡的用户一定不要错过。

    端的是“Athlon X4 860K”,ChinaJoy上首次亮相。它是一颗四核心,二级缓存4MB,基础频率为3.7GHz,动态加速4.0GHz,属于黑盒版可超频,热设计功耗95W。

    另一款四核“Athlon X4 840”就不能超频了,而且基础频率只有3.1GHz,动态加速可达3.8GHz,好处是热设计功耗降到了65W。

    还有款双核心的“Athlon X2 450”,二级缓存仍是砍到1MB,频率为3.5-3.9GHz,热设计功耗65W。很可惜,它不能超频。

    Kaveri因为采用GF 28nm工艺的限制,频率无法做得太高,还远不如上代Trinity/Richland(X4 760K 4.1GHz、X2 370K 4.2GHz),基本抵消了压路机架构改进所带来的提升。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻