安弗施发布全新PIM标准射频电缆连接器

来源:EEWORLD
时间:2014-08-29

分享至:

    全球无线通信与广播基础设施专家安弗施无线射频系统(RFS)日前发布全新高性能射频电缆连接器。RFS的PIM(无源互调)标准的光面射频电缆连接器,能够在任何位置进行快速、简单、可靠的安装,满足操作灵活性的同时节约安装时间与成本。

    RFS射频电缆连接器的独特设计可提供优质的连接器-电缆接口,简化并加速连接器与RFS射频电缆之间的连接。该连接器有7-16DIN 接口(N型接口也会很快推出)。该连接器强大的两件套机械设计能确保与电缆的稳定连接,实现一流的PIM性能。该连接器由支承螺母和主体架构组成,可确保安全定位,并在交付之前组装好,作为一个整体与准备好的电缆轻松连接,从而确保连接不出任何差错,省去调整连接器的麻烦,并在未来根据需要实现重新利用与定位。

    新型连接器是RFS RADIAFLEX®电缆的完美补充,如广泛应用于主要地铁部署中的RLKU158-50JFLAH,InSite Wireless就曾致力于为波士顿MBTA地铁乘客提供无线服务。RFS的连接器具有百分百防水功能,能够在恶劣的环境中长时间安全运作。所有的连接器都通过了电气性能与机械性能等标准测试,可提供低驻波比的优质电气性能。

    Novapex为包括OEM和服务提供商在内的许多全球无线技术提供支持,并于近在蒙特利尔的一项重要地铁项目中推荐使用了RFS的PIM标准连接器。

    Novapex业务发展经理Richard Cadieux表示:“在向客户推荐部署什么样的产品时,我们总是寻求的产品。实践证明,RFS的产品是可靠的,他们积极听取客户反馈、不断改进产品,以提供的PIM性能,简化安装过程。我们可以放心使用RFS的产品来支持客户的重大项目。”

    RFS还发布了一套通用修整工具,在连接连接器之前,可进行直观、精准的电缆准备。RFS的修整工具设计独特,将所有必要功能整合至同一个工具上,使其成为准备线缆进行连接器连接所需的工具。其平滑的介质表面提高了PIM性能且便于清洗。该通用修整工具的另一大优势在于,可通过简单更换插件来改变大小。

    RFS传输线缆/ WINS 产品经理Matthew Grella 表示:“我们的通用修整工具可与射频电缆连接器完美结合,帮助客户实现的PIM性能。它能切出完美的90度角,不留残余材料,大幅降低PIM产生碎片的可能性。”

    除了通用修整工具外,还有一个用来紧固连接器支承螺母与主体架构的聚酯钩形活动扳手。为了减重,这一独特的连接器支承螺母以聚酯钩形活动扳手来替代搭扳手的平面。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片采购网 ICKey 云汉芯城