来源: 新浪手机
时间:2014-08-29
新浪手机讯 8月28日下午消息,三星正式发布智能手表Gear S及可穿戴设备Gear Circle,其中Gear S采用了2英寸曲面Super AMOLED屏,支持3G网络,两款产品十月起逐步上市。
在Gear Fit上尝试过曲面Super AMOLED屏之后,三星又将这个技术应用在Gear S上面,不过后者屏幕尺寸及形状更方便操控,为2英寸360x480分辨率长方形屏幕,用户可以自由定义屏幕选项及更换腕带。
Gear S除了支持常规可穿戴设备的蓝牙、WiFi之外,还支持WCDMA 3G(联通3G)网络,它可以独立接收邮件、更新应用,也可以在连接手机之后,通过蓝牙与手机保持更新。硬件上,它搭载了512MB内存+4GB存储空间,内置300毫安锂电池,三星号称可待机达2天。
另外,Gear S除了内置健康应用S Health、语音应用S Voice之外,还内置了GPS芯片,用户可以通过HERE进行导航。Gear S运行基于Tizen系统的智能佩戴平台,具备IP67级防尘防水功能。
三星Gear Circle外观类似便携式音乐播放器,与手机配对后,用户可以通过它打电话、听音乐、语音控制操作,并且耳机端口处分别设置了磁扣,用户可以像项链一样佩戴,有电话或者通知时,它会震动提醒。
十月开始,智能手表Gear S及可穿戴设备Gear Circle将在全球市场的三星零售店、电子商务网站和运营商渠道中逐步上市。