• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IC Insights:NAND与DRAM朝3D发展

来源:互联网
时间:2014-08-28

分享至:

    随着 DRAM 和 NAND 技术持续迈向更先进几何制程与多层次记忆体的道路,IC Insights密切观察有关 DRAM 和 NAND 供应商的动态,期望能提供更清楚的 DRAM / NAND发展蓝图。

    在2014年中期,制造 NAND 快闪记忆体元件的先进制程技术采用的是20nm以及更小的特征尺寸,而 DRAM 采用的制造技术还不到30nm。根据图1所示的制程技术蓝图显示,在2017年以前,小特征尺寸为2D (平面)的NAND flash将会过渡到10-12nm,而 DRAM 则将迁移至20nm或更小的 DRAM 。

    不过,IC Insights坦承,这样的发展态势还无加以定论,因为制造制程节点的定义并不明确,尤其是在企业试图在竞争中取得某种优势时,就很容易受到行销「游戏数字」的影响。


量产NAND flash和DRAM发展蓝图。
(来源:IC Insights)

    为了制造 NAND Flash ,2014年时已经加速量产15nm和16nm NAND 晶片了。三星(Samsung)是家先量产 3D NAND 晶片的公司。该公司在2014年5月宣布开始量产采用32层记忆体单元的 V-NAND Flash 晶片。此外,在2013年,该公司已针对资料中心客户出货基于其代24层 V-NAND 技术的固态硬碟(SSD)。

    从 2D 到3D NAND 记忆体全面转型的时机,将视 3D 成为更具成本效益选项之际而定,但这样的情况将会持续一段时间。甚至当达到成本的交叉点时, 2D 和 3D NAND 还可能共存好些年。

    目前业界主要的 DRAM 制造商正以20nm级特征尺寸(20-29nm之间)进行量产制造。

    如同 NAND flash 一样, DRAM 技术也正朝向以垂直方向整合电路的趋势发展。 3D DRAM 解决方案的例子之一是由HMC联盟开发的混合记忆体立方(HMC)。HMC联盟是由美光(Micron)和三星,以及包括Altera、ARM、IBM、Open-Silicon、海力士(SK Hynix)和赛灵思(Xilinx)等开发商共同组成。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻