• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

手机内存新革命:LPDDR4标准正式发布

来源: 新浪手机
时间:2014-08-27

分享至:
  经过多年的筹划,JEDEC固态技术协会今天正式发布了新一代低功耗内存标准LPDDR4(Low Power Double Data Rate 4),规范编号“JESD209-4”。

  LPDDR4内存主要面向智能手机、平板机、超薄笔记本等移动类设备。和针对桌面、笔记本、服务器的DDR4内存一样,它也致力于提升频率、性能和吞吐能力,可达4266MHz,两倍于DDR3/LPDDR3。

  不过这只是远期目标,目前的规范中为3200MHz(DDR4也是这个),但即便如此也要比LPDDR3-2133快了整整一半。

  为了达到如此高的频率,LPDDR4的架构经过了彻底重新设计,从单通道Die、每通道16-bit进化到了双通道Die、每通道16-bit,也就是总的位宽翻番为32-bit。

  双通道设计大大减少了数据信号从内存阵列到I/O接口的传输距离,直接降低了功耗,还允许时钟、地址总线和数据总线组合在一起。

  说起功耗,LPDDR4的运行电压已经从上代的1.2V降低至1.1V(DDR4 1.2V),并特别设计了在超大频率范围内的高效率运行。信号电压为367mV或者440mV。

  JEDEC JC-42.6工作委员会主席Hung Vuong激动地表示:“LPDDR3只是在LPDDR2基础上的一次进化,LPDDR4的架构则是完全不同的。”

  其实早在2013年初,LPDDR3尚未投入实用之时,LPDDR4内存的制定工作就已经进入了关键阶段。去年底到今年初,三星海力士美光等先后曝光了自己的LPDDR4内存样品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻