来源:EEWORLD
时间:2014-08-27
新型Si4790x汽车收音机系列产品覆盖了,从经济型单调谐器设计到高档多调谐器设计的汽车无线电系统。
中国,北京-2014年8月26日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今日宣布推出业界先进的汽车调谐器IC系列产品,此设计旨在为要求苛刻的汽车无线电系统提供业界的AM/FM、HD Radio/DAB/DMB数字无线电性能。Silicon Labs新一代Si4790x调谐器IC系列产品为汽车无线电接收性能确立了新标杆,同时实现低的系统成本。Si4790x系列产品也为全球顶级汽车信息娱乐系统提供商和后装汽车无线电制造商提供了出色的灵活性和扩展性。
Si4790x系列产品采用Silicon Labs专利技术的数字低中频架构,以及扩展12年前就已开创的RF CMOS技术。Silicon Labs早在十年前就推出了首款单芯片的广播音频IC产品,此高集成度解决方案可减少超过90%器件数量和60%板面积,重新定义了如何在模拟密集型消费类电子产品中增加AM/FM调谐器IC设计。到目前为止,Silicon Labs公司已经售出超过12亿的“片上无线电”IC,作为业界先进的汽车调谐器IC,Si4790x系列产品的推出将使销售数量达到更高峰。
Si4790x调谐器集成RF前端具备优异的线性度,再结合完善的片上无线电DSP AM/FM固件,为汽车无线电在弱信号环境下的接收灵敏度、干扰条件下的选择性及其对多径衰落和失真环境下的抗扰性等关键指标设定了新的标杆。
根据IHS的调查,2013年全球汽车销量接近8,300万辆,而2014年将攀升到8,500万辆。这些汽车中许多都具有带多调谐器IC和天线的高级信息娱乐系统,以实现FM相位分集接收、信息导航系统中的RDS(Radio Data System)数据接收、数字无线电标准的支持(例如美国市场中流行的HD Radio和欧洲市场中的DAB标准)。为了满足全球市场的需求,Si4790x调谐器系列产品支持全球所有的广播电台频段,包括AM/FM、长波(LW)、短波(SW)、NOAA天气频段、FM RDS解码和AM/FM HD Radio以及DAB接收(Band-III和L波段)。
Si4790x系列产品的可扩展性架构能够非常好的适应全球汽车市场,这使得开发人员能够通过优化系统配置,以满足世界各地的特定汽车OEM的需求。凭借Si4790x系列产品,顶级供应商能够限度的利用他们的研发投入跨越多个产品领域,凭借一个模块化架构,就可以覆盖从具有成本效益的单调谐器设计到高档的多调谐器系统。所有Si4790x系列产品中的调谐器产品共享同一个应用程序编程接口(API),这允许信息娱乐系统开发人员在不同的产品线和市场领域中复用相同的软件。
Si4790x调谐器的高集成度使得开发人员能够显著减少板面积、外部材料清单(BOM)和整体系统成本。此调谐器也为所有无线电频段集成了有源环路缓冲器,从而无需片外有源分离器。集成的有源环路缓冲器大大简化了射频前端设计,进一步降低了成本。
Silicon Labs资深副总裁兼物联网和广播产品总经理James Stansberry表示,“Si4790x调谐器IC为汽车广播接收和射频性能确立了新标准,Si4790x系列产品设计旨在实现真正的全球汽车无线电解决方案,它支持全球所有主要的广播标准,而且我们的扩展性架构使得信息娱乐系统供应商能够充分利用他们的投资跨越多条产品线,覆盖范围从入门级的汽车无线电到高档汽车中的顶尖多调谐器、多天线无线电。”
价格和供货
Si4790x汽车调谐器IC样片现已供货。为了帮助客户加快Si4790x系统的开发过程,Silicon Labs也提供了Si4791-3T1A-EVB评估板,零售价格为1,495美元。对于Si4790x产品价格,请联系Silicon Labs公司各地销售代表或授权经销商。