来源:EEWORLD
时间:2014-08-26
OmniVision 的高性能、低成本图像传感器为众多消费应用带来一流的 VGA 视频
性能卓越,性价比高的新型 OV7676 1/7.5 英寸系统级芯片 VGA 传感器
的数字影像解决方案开发商 OmniVision Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:OVTI)今天宣布推出新款极具成本效益的 1/7.5 英寸系统级芯片 (SOC) VGA 传感器 OV7676。OV7676 利用 OmniVision 成熟的 OmniPixel3-HS™ 技术,为包括手机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑和 IP 网络摄像头在内的各种应用带来一流的拍照与视频体验。
OmniVision 市场营销与业务发展高级总监 Paul Gallagher 表示:“OV7676 定位独特,它是专为对于功能和价值要求严苛的各种消费设备定制的产品。随着越来越多的主流设备在其设计中采用相机,我们相信,OV7676 非常适合满足这种特定产品细分的要求。同样,OV7676 还可用作诸如 IP 监控摄像头和可穿戴设备等新兴应用的极具成本效益的相机解决方案。”
建立在 OmniVision 的 3 微米 OmniPixel3-HS 技术基础之上,OV7676 实现了一流的低光灵敏度、信噪比、满阱容量、量子效率和低功耗。在智能手机、平板电脑和笔记本电脑中用作前置相机解决方案时,OV7676 还支持影中影 (video-in-video) 视频嵌入功能,允许用户同时用前置和后置相机录制视频。此外,OV7676 还支持针对智能手机和功能手机平台进行的串行外设接口 (SPI) 和数字视频端口 (DVP) 的接口定制。
OV7676 采用 2.73 x 2.47 毫米的芯片级封装。该传感器目前提供样品,预计于 2014 年第四季度投入批量生产。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。