来源:新浪手机
时间:2014-08-25
荣耀3C畅玩版手机
这款手机明显是荣耀针对红米的竞争产品,全新设计圆弧形外观,并有黑、白、红、黄、蓝等多种颜色可选。硬件配置则为1280*720分辨率的5英寸IPS屏,主频为1.3GHz的联发科MT6582四核处理器,1G RAM+4G ROM(或16G)存储组合,前置200万+后置800万像素相机,2000毫安时可拆卸电池,并支持双卡双待功能。
这款产品采用华为的EMotion UI 2.0系统,并加入了一些新的功能,包括:1)贴面速传功能,采用MTK联发科设计的HotKnot触屏通信技术,通过现有电容触摸屏的相互接触加WiFi直连来传输资料,传输速度高达54Mbps,速度远超蓝牙。实际使用时,两部荣耀3C畅玩版无需复杂设置,只要将手机屏幕互贴一下,两部手机即可传输图片视频等资料;2)魅影触控功能,即黑屏操作,在不点亮手机屏幕的状态下,通过绘出手势轨迹,即可进入预设应用;3)“亲情关怀”模式,这是一种手机上的远程协助服务,开启后,两个手机用户间可以远程实现屏幕共享,支持涂鸦共享、语音通话等,荣耀的工作人员在发布会上称此功能适用于子女远程帮助老人解决手机问题。
荣耀3C畅玩版有多种支持不同网络的版本,移动版支持移动3G(TD-SCDMA)+GSM网络,联通版则支持联通3G(WCDMA)+GSM网络。
在硬件配置方面,搭配4G ROM的标准版售价599元,内存组合为1G RAM+16G ROM 的高配版本售价为699元。8月25日10:08起,用户可在华为商城、天猫华为官方旗舰店预约。
荣耀平板
荣耀平板有三种个不同规格,8G ROM WiFi版售799元,16G ROM WiFi版和3G版(8G ROM,支持WiFi+WCDMA网络)售价均为999元。 这是华为荣耀系列的首款平板产品,采用8英寸1280*800分辨率IPS屏幕,屏幕比例16:10,搭载高通四核CPU,采用1G RAM+8G/16G ROM存储组合,内置4800毫安时电池,官方称它可进行连续10小时的游戏或连续13小时的视频播放;后置500万像素摄像头,支持单拍、连拍、全景拍照、视频通话等功能;其外形尺寸则与iPad mini尺寸相当,重量为360克,厚度为7.9毫米。
8月25日10:08至9月1日,荣耀平板将在华为商城、京东商城开始预约;9月2日10:08起,荣耀平板正式面向全网公开发售;届时,非预约用户也可参与购买;但提前预约的用户会有抽奖资格,京东预约用户若成功购买,还将获赠100元华为秘盒优惠券。
这两款产品在配置方面只算是目前手机的入门级别,但价格较低,通过它们荣耀系列的产品覆盖面将更广。
在本次发布会上,荣耀还邀请了中国好歌曲选手王晓天等艺人与现场粉丝进行互动。(完)