来源:EEWORLD
时间:2014-08-25
Micron的8Gb DDR3 SDRAM向多种不同的Inspur 高性能和云计算产品,提供了低功耗、高密度的内存解决方案
Micron Technology, Inc.(美光科技,纳斯达克股票代码:MU)和Inspur Group(浪潮集团)今日宣布: Micron的8Gb DDR3 SDRAM 组件将用于多种不同的Inspur计算产品。Micron于7月11日介绍了基于该公司一代25nm DRAM制造工艺推出的业内首款单片8Gb DDR3 SDRAM,该宣言紧随其后发布。
8Gb DDR3 SDRAM 是Micron先进内存和存储解决方案产品组合的成员,Inspur将采用该产品以交付针对云数据和高性能计算应用的高性能、低功耗服务器。Inspur将于2015年初在其2U机架产品中集成Micron的组件并在不久之后开始批量出货。
“因虚拟化和数据密集型工作负载引起的整个行业对更高内存密度的需求,是Micron开发该产品的催化剂,” Micron计算和网络市场副总裁Robert Feurle说到。“我们与合作伙伴密切合作以满足市场需要,并致力于提供先进的解决方案以支持其终用户的技术和商业需求。”
Micron与Inspur已密切合作多年。作为中国的服务器供应商,Inspur一直致力于增强解决方案的内存和提高其I/O速度,以满足对更好性能的不断需求。Micron的8Gb DRAM组件提供了内存密度更高、拥有总成本更佳的产品组合,可以满足这一需求。
“Micron的8Gb DDR3产品组合提供了高性价比、高密度内存解决方案,将帮助我们满足客户的需要,”浪潮集团副总裁张海涛先生说到。“基于云的数据中心和高性能计算应用的飞速成长将极大地受益于这种先进的内存,并且我们为在前沿领域与Micron合作感到兴奋。”
Micron正推出基于8Gb DDR3 SDRAM的产品样品;欲知有关Micron的8Gb DDR3产品组合的更多信息,请联系modulesupport@micron.com。欲知有关Inspur服务器产品组合的更多信息,请联系//en.inspur.com/。