• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通骁龙801家族谁牛?Find 7/Xshot/锤子/X6争当翘楚

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-24

分享至:
  • 目前,洋品牌旗舰机型的售价普遍集中在4000元以上,虽然贵为旗舰机型,但往往存在着处理器、屏幕、摄像头其中一个元素不是业界顶级的问题,比如:苹果iPhone5s的主要硬件参数都不是业界顶级的,三星S5的处理器、屏幕不是业界顶级的。相比之下,国产自主品牌则要厚道得多,除了一些售价在2000元左右的高端手机或多或少存在某项配置不给力以外,那些售价在3000元-4000元之间的国产高端手机往往具有业界顶级的配置。

    在处理器方面,高通骁龙801四核处理器无论是在安兔兔还是在鲁大师当中的跑分成绩都是业界顶级的,也被看作是顶级手机的标志性元素之一。尽管个别配备高通骁龙801处理器的手机售价不足2000元,但从整体配置上来看,3000元档国产高端手机的配置往往占有一定的优势,不仅提供高通骁龙801四核处理器,还配备了大容量内存,能够充分发挥顶级处理器的效能。

    接下来,小编就为大家介绍几款售价在3000元档、配备高通骁龙801四核处理器和大容量内存的国产高端手机,相对于洋品牌旗舰手机来说性价比更高,亮点更丰富,它们分别是OPPOFind7、vivoXshot、锤子手机以及nubiaX6,看看他们岁牛!

    推荐机型:OPPOFind7标准版

    参考价格:3498元(32GB/行货)

    推荐理由:5.5英寸2K级别屏幕

    在2K屏幕手机的发展历程中,国产自主品牌走在了洋品牌前面,虽然OPPOFind7并不是国内早配备2K屏幕的手机,但也走在了前列。OPPOFind7分为标准版和轻装版,标准版配备了可视面积高达5.5英寸的“超极屏2.0”,屏幕分辨率高达2560×1440像素,画质非常细腻。轻装版则配备了1080P全高清屏幕,除了画质有所下降以外,处理器规格、RAM和ROM容量上有一些区别,指导价的价差为500元。

    OPPOFind7的机身厚度为9.2毫米,裸机重量约为173克,便携性中规中矩。就外观设计而言,OPPOFind7集唯美、科技感于一身,延续了Find5的屏息美学和月牙底边设计,天际呼吸灯是Find系列手机的新元素,能够通过灯光的变换起到提示作用,为整机带来了科技感和未来感。OPPOFind7的机身侧面采用类金属设计,质感出众。机身背面采用凯夫拉纤维材质,具有一定的防滑效果,带来了不错的手感。OPPOFind7是国内首款采用MaxxAudio低音 芯片 的手机,搭载全球顶级声音解决方案MaxxAudioMobile,这个方案曾获得格莱美技术大奖,能有效解决低音不足的问题。

    得益于2K屏幕,OPPOFind7的像素密度高达538ppi,远远超过了视网膜屏幕标准。屏幕材质为时下流行的IPS,并采用了全贴合技术,画质非常细腻,通透感很好,色彩还原准确,可视角度接近于全视角。在拍摄方面,OPPOFind7采用前置500万像素摄像头+后置1300万像素摄像头的组合,内置索尼的IMX214传感器,除了一些常见的拍摄功能以外,还可以合成5000万像素的照片,支持每秒120帧的720P高清摄录和30帧每秒的4K视频摄录。从拍摄样张来看,色彩饱满、清晰度比较高,对比度控制比较到位,能够满足部分专业应用的需要。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻