来源:EEWORLD
时间:2014-08-21
Phoenix Contact产品在控制面板维护、输送机和电机控制方面应用广泛, 通过获得该品牌的授权分销,RS对电气安装人员和设备工程师的支持能力大幅提高。
北京,2014年8月20日 – 服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司获得制造商Phoenix Contact几千种新产品的库存供货,大幅提升了对电气系统和自动化市场中电气设备安装人员和维护工程师的支持水平。
RS是Phoenix Contact的全球授权分销商,两家公司在全球各个市场紧密合作,以一流的服务向客户提供极富创新的产品。Phoenix Contact通过RS在欧洲和亚洲的分销仓库提供种类齐全的产品,包括PCB连接器、接线端子、信号调节模块、继电器、接口继电器、PLC和电源以及许多其他类型的产品。
Phoenix Contact的产品关键应用于诸多工业领域中的面板维护、输送系统以及电机控制,例如尤其是汽车领域的工业自动化;化工、石油化工、食品和饮料等加工业;机器和机柜制造;公用事业公司以及光电和风力发电领域的发电行业等。
许多Phoenix Contact产品,例如继电器、接线端子和连接器,都采用了Phoenix Contact的关键技术 - 直插式弹簧连接技术(Push-in connection technology)。该技术使得维护工程师和安装人员能够更方便、快捷地将电缆和设备连接,从而节省安装时间和运营资源。直插式导线连接技术直接且无需任何工具,适用于导线或预装套管的导线直。产品的弹簧结构确保带有0.34 mm2 或更大口径线圈的导线能够很容易地插入设备中,同时又能够使导线承受的“拔出”力。通过操作手柄,使用任何类型的工具都可以很容易地拆卸导线,并可避免直接接触电气设备的带电部分。