• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔Layerscape 兼顾ARM和Power两种架构

来源:中国电子网
时间:2012-08-23

分享至:

在近日召开的飞思卡尔2012技术论坛中国站,该公司高管称引入ARM架构后,将不会放弃原有的Power PC架构。

飞思卡尔新近推出的Layerscape是个与内核无关的、软件感知的架构,可满足网络基础设施OEM厂商所需的灵活性和可扩展性,帮助他们应对大量互连的设备、海量的数据集、更严格的安全要求、实时的服务供应和日益变幻莫测的网络通信模式。

Layerscape架构是一个全新的网络系统架构方法:一个以软件和编程能力为主的方法。它将高层路由决策中的数据包加速和转发操作模块化;简化了层与层之间的交互作用;采用同步的运行至完成(run-to-completion)模式;并使用标准的C/C++语言在整个架构内支持统一的编程框架。极大的编程灵活性和架构可扩展性可在网络上进行实时软控制、保护软件投资,并有助于确保不断演进。

首批基于Layerscape架构的两款QorIQ产品为LS-1和LS-2。这两款产品都是拥有2个ARM Cortex处理器内核,虚拟化支持,高级安全功能,一系列高级互连,一个通用的ISA和软件与引脚兼容性,可实现两个系列之间简洁流畅的应用迁移。

标签 OEM 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻