来源:工商时报
时间:2014-08-21
大陆手机芯片厂展讯近日正式宣布推出颗4G数据芯片SC9620,展讯指出,该方案已获陆系手机品牌厂联想、酷派等三模4G智慧型手机采用,并已开始在大陆市场上市销售。
展讯这颗新的4G数据芯片,与联发科的首颗4G数据芯片MT6290正式量产出货时间仅相差约一个季度,加上编号相似,后续是否影响联发科的4G芯片销售?因此备受关注。
展讯董事长兼首席执行长李力游昨日指出,这款芯片的推出,代表公司的产品线已扩展到4G智慧手机及平板电脑,同时也将推动展讯手机芯片出货量的持续增长。
展讯表示,这次宣布的SC9620数据芯片是支援3GPPR9协定Category4级别,下行速率可达150Mbps,用于4G智慧手机、平板电脑或其他资料终端。与此同时,展讯还针对中国大陆市场发布了一款三模的公板解决方案,并预计在今年底推出支持五模制式的解决方案。
依据ICInsights统计,展讯在2013年的年产值为10.70亿美元,全球排名为14名,虽然排名在高通、联发科、甚至是晨星之后,不过年成长率高达48%,是全球前25大IC设计公司中成长迅猛的企业。
展讯自去年7月被大陆清华紫光集团以17.8亿美元收购后,盛传将在下半年与大陆另一IC设计厂RDA(锐迪科)合并后重新挂牌上市,藉此厚实银弹,进而壮大展讯长期研发实力,一旦该案成形,无疑会对目前全球前两大厂高通及联发科造成影响。
据了解,目前展讯在大陆的研发人员约2,400多人,海外也有将近200人,由于无法在大陆招募到掌握关键技术的人才,因此正计划依靠海外大量招聘。
李力游今年7月曾对大陆媒体表示,预计未来2、3年,整个公司将招聘近万人,按照展讯的年营收计算,约有20%至25%的营收都将用于研发和研发人员的开销,相关资金需求非常大。