来源:EEWORLD
时间:2014-08-20
瑞典哥德堡2014年8月19日电 /美通社/ --Trustonic 的 TEE 技术为智能设备的 FIDO Ready 安全生物识别功能提供支持为智能设备提供可信执行环境 (TEE) 的供应商 Trustonic 与 Fingerprint Cards AB (FPC) 今天宣布达成合作,共同加快用于连接设备的 FIDO Ready™ 安全生物识别技术的推出。
此次合作专注于可使用 Trustonic <t™ TEE 的 FPC 系列触摸式指纹传感器 (FPC1020、FPC1021 和 FPC1150) 和传感器驱动软件。这将使即将于2014年秋季开始推出采用 FPC 触摸式指纹传感器的智能手机和平板电脑的移动设备 OEM 能够减少整合时间并提供指纹识别和安全 UI 功能。随着新一轮针对移动设备的可靠高价值服务的推出,指纹传感器驱动可满足市场对可靠的身份与认证技术的需求。
FPC 指纹传感器驱动通过采用 Trustonic 的 TEE 使指纹比对与模板存储能够实现硬件分离,不仅不影响 OEM 的高性能应用处理,而且还能程度上加快他们的整合工作进度。这项针对智能连接设备的安全硬件级解决方案通过运用设备操作系统解决了指纹认证的安全漏洞问题。
指纹识别技术免去了在连接设备上输入用户名和密码的需要。智能设备中的生物识别和指纹传感器为消费者、服务供应商和设备 OEM 带来了便利性和可靠性,因此,指纹传感器市场预计到2020年将增长16.8%至143.5亿美元[1]。
Trustonic 首席执行官 Ben Cade 表示:“一般来说,生物识别传感器都配有自己的处理器,这使得产品不仅售价高,而且上市速度也慢。作为已为超过2.5亿台设备提供 TEE 的供应商,我们与 Fingerprint Cards 的合作将有助于推动生物识别传感器在新一轮连接设备上的应用。对服务供应商和消费者来说,这意味更加便利和可靠的支付服务和企业安全。”
FPC 首席执行官 Johan Carlstrom 称:“FPC 是的电容性触摸式指纹传感器供应商,同时也是为智能设备提供指纹传感器领域的。通过采用 Trustonic 业界的 TEE 来保护指纹传感器驱动,FPC 目前可帮助 OEM 快速部署符合 FIDO 标准的可靠生物识别技术,从而满足市场对连接设备增值服务不断增长的需求。”