来源:硬派网
时间:2012-08-23
此前我们曾为大家介绍过,Intel下一代处理器Haswell 的核芯显卡将有3个版本——GT1、GT2和GT3,性能强弱顺序是GT3>GT2>GT1,这个关系就好像目前的 HD4000>HD3000>HD2500。如果只算Ivy Bridge一代的话,GT3就类似于HD4000,GT2就类似于HD2500。关于Haswell 的GPU分配方式,国外媒体cpu-world刚刚得到了一份资料,如下表:
可以看到,桌面级的Haswell 无论是双核版还是四核版,都只会配备GT2核芯显卡,性能更好的GT3只会在移动级出现。Intel 这样做其实也比较合理,毕竟现在的桌面级用户中,无论是有独立显卡的还是没有的,如果用到核芯显卡都不会太苛求性能,只是作为显示输出。而移动级用户为追求便携,买笔记本时更在意重量与厚度,他们更需要高性能的核芯显卡以取代独立显卡。
关于性能垫底的GT1,cpu-world还没有获得资料,还有待进一步跟进。