来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-17
OFweek 电子工程 网讯:高通骁龙处理器的产品线近又有了一些更新,我们将用一张图列出包括高通64位 芯片 (骁龙810、808、615、610、410)在内的主流产品线,让大家对它有更好的认识。
其中,骁龙800家族的成员:高通骁龙810与高通骁龙808,是在2014年4月7日发布的。这两款芯片均采用64位架构,20nm制程,业内首次支持60MHz的CAT6LTEAdvanced/CarrierAggregation规范,可以带来300Mbps以上的无线数据传输能力。808可以看作是810的弟弟,两款芯片之间软件完全兼容,不同之处在于核心数目、GPU以及内存种类等。这两款处理器都将在2014年下半年开始出样,2015年上半年开始出货。
而在810和808出货之前,高通强大的芯片是骁龙805,它采用了多项新技术,在多方面都走在了行业的前端。它采用高通研发的Krait450架构。主频达2.7GHz。在GPU上,高通骁龙805处理器采用了Adreno420,这是高通技术公司的集成式GPU处理器,将随着高通骁龙805一起出货。根据高通的说法,Adreno420性能比上一代骁龙800的Adreno330提升了40%。
而高通骁龙615和高通骁龙610则是高通骁龙600家族的新成员,它们都是64位的芯片,都采用Cortex-A53核心、28nm制程以及Adreno405的GPU。不同之处在于615是八核芯片而610是四核芯片。高通称它们非常适合中国市场。
高通骁龙400则迎来了410这位新成员,它也是64位处理器,采用四个Cortex-A53核心以及28nm的制程。未来将主打入门级别市场。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。