• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

三星发布Exynos5430芯片 20纳米/八核

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-16

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:近期,三星正式发布了Galaxy  Alpha,该设备不仅是三星首款采用金属材料(边框)的智能手机,同时也是首款搭载三星Exynos5430 芯片 的设备,三星现已开始透露该芯片的详细细节。

    Exynos5430芯片能耗减少25%

    正如预期的那样,Exynos5430是一款八核芯片,包括四个高效的(1.8GHz)Cortex-A15核心和四个低效(1.3GHz)Cortex-A7核心以及MaliT628MP6GPU。它跟现有的三星Exynos芯片的区别之处在于,这款新品采用三星全新的20纳米工艺制程,相比28纳米制程能耗可减少25%。

    Exynos5430芯片支持高分辨率设备

    Exynos5430也支持big.LITTLEHMP异核多处理,这表示八个核心可同时工作,也可按照需要分别开启和关闭。值得一提的是,Exynos5430支持WQHD(2560×1440)和WQXGA(2560×1600)分辨率,这意味着它会很快用于高分辨率设备,尽管GalaxyAlpha仅配720p屏幕。三星GalaxyTabS平板可能会有些懊悔,有报道称,它使用的Exynos5420处理器在体验方面有些滞后。

    三星还未公布新版Exynos5430芯片的全部规格参数,心急的网友不妨留意一下三星官网的相关信息。另外,三星即将发布的新旗舰Note4预期也将采用Exynos5433处理器。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

    更多新闻