来源:EEWORLD
时间:2014-08-16
电子制造业有一种神奇的魅力,吸引着无数的人加入进来,当一个个电子元件与基础元件通过SMT等技术被紧密结合在PCB之上,辅以各种材质的外壳,它们便如同被注入生命般化为一款款先进的电子产品,去改变世界,即将于2014年8月26-28日在深圳会展中心举办的 第二十届华南国际电子生产设备暨微电子工业展—— NEPCON South China 2014(NEPCON华南电子展)将汇聚本年度SMT表面贴装技术、表面焊接技术、电子测量测试、电子制造自动化、锡膏印刷技术、防静电、智能硬件等展品,作为第二十届NEPCON华南电子展,立足全球电子制造业先进城市深圳的NEPCON华南电子展吸引了来自22个国家和地区的近500家展商。
华南地区是全球电子制造业发达的地区之一,而NEPCON South China是华南SMT行业重要的行业聚会之一,每年此时,来自全球的诸多电子生产企业都会选择在NEPCON这一平台展示其研发成果,电子产品发展至今,处理器及芯片的差异已经进入到以“纳米”为单位的精准角逐时代,而以SMT为代表的电子产品组装业亦很大程度上达到人力所不能及的高度,本届NEPCON South China 2014电子制造自动化展区即将展示当前先进的“工业自动化”技术和产品在电子制造业中的应用方案。NEPCON关注现代电子制造业新品,更关注后现代电子制造自动化行业趋势。
SMT技术高速发展 维持主流地位
SMT作为当前为成熟的电子组装技术,当今继续在电子制造业维持主导地位,多年来SMT技术为电子制造业提供高效率、多功能、智能化及小型化等诸多优点。当前,随着智能手机、平板电脑、汽车电子、医疗电子、航空电子可穿戴设备以及智能家电等产品对元件组装要求的大幅提高,SMT技术近年来也得到了突飞猛进式的发展,在本届NEPCON华南电子展上,来自全球的SMT制造设备、测试测量设备及耗材涵盖生产制造的方方面面,众多新品云集,在这一专业平台中惊艳亮相,集群式的统一展示值得电子制造全产业链专业观众了解与品鉴。
老牌展商Fuji在本次展会通过公开演示,介绍在Q (Quality)、C (Cost)、D (Delivery)安定化前提下、具有充实的现代生产活动必备功能和面向未来技术的机器和单元。
此外,提供以「随时・简单・可靠」为关键字的、将所需生产活动功能综合为1个统一生产管理系统和自动化工具的下一代贴装解决方案。
JUKI将首次公开全新的高品质整线生产方案,集合了业界级别面积生产性的贴片机RX-7,兼具高品质高通用性的贴片机RX-6,以及新增的印刷机RP-1、KSP、检查机RV-1.推荐可以实现各种新产品 自由组合的 高速・高品质贴装生产线。自发售以来,除广受好评的高速贴片机FX-3R,高通用性的KE-3020V之外还将展出可对应1,500mm长尺寸基板的适合LED生产的贴片机JX-300LED。
JOT在本届NEPCON South China 2014上为观众带来引以为傲的M10功能测试解决方案、JOT分板机以及JOT视觉检测器,JOT M10功能测试解决方案包括M10测试盒,M10测试机架,和M10测试台,能完成单板/拼板功能测试,烧录和射频调制。M10测试盒源自集成测试电子设备,可用于射频或非射频测试环境,同时支持单板和拼板两种测试,为用户提供稳定高效的检测解决方案。
圣铭精密机械有限公司一直致力于自主产品的研发,目前已经自主研发了全自动选择性涂覆机,全自动 LED 芯片分光分拣机,全自动 LED 插件机,全自动 PCB分板机等产品。在本次NEPCON展会中,深圳市圣铭精密机械有限公司将展示国内首创的全自动一体涂覆机,可实现一台机器正反面喷涂,具备生产效率大幅提高,节省空间等特点,同时,全自动涂覆机与高速点胶机的展出代表着深圳市圣铭精密机械有限公司的研发实力与明显提高的产品生产力,值得一看。
煌牌自动设备有限公司是国内屈指可数的能够完全实现自主研发、本地化制造的SMT设备供应商,主打产品全视觉在线多功能高速贴片机和全自动视觉高速锡膏丝印机更是成为了国内,而且与国外产品相比较也具性价比优势。煌牌自动设备有限公司将在本次展会期间集中展示款的高精度SMT贴片机、LED贴片机、软灯条贴片机、无铅回流焊锡机等产品,以整条SMT生产线设备解决方案与工艺方案为广大注重性价比的生产线,赢得广大客户的关注。
深圳市全球通用机械现有23项实用新型专利,发明专利8项,50多项实用新型专利及十几项发明专利正申请中。即将在展会上展出的GGM9638系列立式自动插件机,可以有效取代人工拼插工作,产品拥有全电脑控制,功能强大的中、英文可选机器控制软件。拥有高密度、高速度、旋转360度插入、PCB自动传送功能等特点,并可与高效、高稳定性能插件相匹配,是、实用,目前国内速度快、设备稳定、效率的立式自动插件机,产品拥有高稳定性能的、独特的、高精度的、插入动作、360度旋转及元件推入一体化的插件头装置。
NEPCON展电子制造自动化魅力
堡盟集团是国际的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一,产品涉及传感器解决方案、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统。在本届NEPCON South China 2014上,来自堡盟电子拥有Dual GigE接口技术和2000万像素的新型高分辨率CMOS相机相当值得关注,新型LX系列进一步扩充了堡盟采用高分辨率CMOSIS传感器和Dual GigE接口技术的相机产品的成员数量。它们针对高分辨率高速图像采集质量有严格要求应用的用户提供了理想的解决方案。新型LX系列可以凭借其800万、1200万和2000万像素分辨率以及采用Dual GigE高达240MB/s的带宽来出色地完成这些工作,此系列相机专为PCB、半导体、表面检测或2D/3D测量技术领域的严格检测要求而设计。
除了制造本身,电子制造业领域还包括很多的元素,如物料的管理,产品的组装,后端的包装甚至运输和仓储等等,如何让企业将诸多元素有机整理,并形成高效率低成本的自动运转模式,直接影响到企业的利润,在NEPCON South China 2014上,倍受好评的电子制造自动化展区将如约而至,来自全球的诸多产品为企业提供高效的物料分类, 安全生产、产品纠错等产品与解决方案,在各角度保障产品质量、降低物料损耗率,节约成本。
在展示硬件产品的同时,行业管理软件与管理解决方案同样闪耀在NEPCON South China 2014的舞台之上,康耐视公司是为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的提供商,同时也是的工业 ID 读码器提供商。康耐视视觉系统典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件。
DataMan® 8050 读码器配备康耐视世界一流的条码读取算法,专为在环境恶劣的车间中使用而设计。先进的算法可快速、轻松地对有挑战性的条码进行解码,包括直接零件标记 (DPM) 代码。同时,灵活的模块化设计确保 DataMan 8050 读码器可以满足不断变化的通信需求。此外,康耐视Checker简单易用的彩色视觉传感器、DS1000系列3D位移传感器等视觉检测领域新品也将同期亮相。
德国 FESTO AG & Co.成立于 1925 年,是自动化技术领域的厂商, Festo平面门架EXCM令用户事半功倍。EXCM能以高达500mm/s的速度进行快速定位,重复精度控制在±0.05mm以内,能直接用于电子行业生产或小零件装配的设备上或工厂里,也可用于实验室自动化,其灵活的接口为用户提供多样选择,包括Ethernet、CANopen以及多达64位的I/O。
摩尔软件是国内制造业精益信息化管理的供应商,致力于为制造业客户提供全面的精益制造解决方案和专属服务。公司将携N-ONE生产管理软件、SMT物料防错系统以及MS-FAI智能首件检测系统亮相NEPCON展会,摩尔软件的产品优势业界,为企业安全生产、提前发现产品错误以及物料管理等需求保驾护航。
SMT物料防错系统通过贴片料站表信息并结合无线扫描和条码技术实现快速对料,以确保正确的物料放置在正确的料枪及机台料站上。N-ONE是一套闭环式的制造企业信息化整体解决方案,实现从原料、计划、生产、包装、配货到发货等各环节的全过程精益管理,使管理者能够准确即时掌握工厂实时状况,帮助制造企业提升运营效率,缩短交期、降低成本及提高质量。MS-FAI——智能首件检测系统,通过BOM结合坐标和图纸(PDF位置图、AOI扫描图或Gerber图)整合,经过路径优化,对元件进行快速检测,自动判定结果并产生相关检测报告。针对SMT首件测试,实现减员增效,保证产品质量的智能解决方案。
电子生产自动化以高精度低成本逐渐取代传统人手工工作已经成为未来的大趋势,越来越多的电子生产自动化产品亮相本届NEPCON South China 2014,这与展会组委会关注电子生产自动化的看法不谋而合,在消费电子、家电等市场一路突飞猛进的今天,自动化与“智慧工厂”概念值得关注。
NEPCON South China 2014立足华南这一全球核心级电子制造中心,汇聚电子制造业生产设备、检测设备、软件服务及解决方案,并重点关注电子制造自动化发展前景,聚合国际、国内年度电子制造业创新科技。展会主办方将为广大展商与采购商提供贴心服务及线上、线下企业配对服务,专业观众登记已经展开;恰逢NEPCON华南电子展20周年,现场更有丰富的会议与活动,恭请莅临鉴赏!