来源:太平洋电脑网
时间:2014-08-15
据了解,麒麟920芯片分1.7GHz和2GHz两个版本,其中荣耀6高配版则搭载主频为2GHz的版本,有可能高配版的麒麟920芯片会用在华为 Mate7上。不过,据早前传闻Mate7将推1080p屏和2K屏两个版本,若海思麒麟920要适配更高分辨率的屏幕,很有可能将采用Mali- T628MP4的GPU换用,同时在功耗的处理上也要做进一步的调试。
图片来源于新浪微博
海思麒麟920芯片作为一颗相当完整的Soc,除了拥有处理器、基带芯片和GPU三大模块,还将集成了音频处理器、视频核心、ISP和一个类似苹果M7 的协处理器,几乎可以像MTK新品一样单骑走天下,且性能上也不输高通的旗舰芯片。据了解目前海思已经拿到了ARM的授权,整体研发由任正非亲自督 战,目前从Mate7的的重视程度来看,不排除会有更好的海思芯片内置在这款9月4日将发布的旗舰上。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。