• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD公布首款ARM架构皓龙A1100芯片细节

来源:cnbeta
时间:2014-08-15

分享至:

    早在今年1月份的圣何塞开放计算峰会上,AMD推出了旗下首款基于ARM架构服务器处理器:皓龙(Opteron) A1100系列芯片,该系列芯片代号为“西雅图(Seattle)”。直到近日,在加利福尼亚州库珀蒂诺举办的Hot Chips会议上,AMD又公布了关于该系列新品的更多详细情况。

    Opteron A1100 系列芯片与其他 Opteron 系列产品有明显的区别,前者是一款完整的系统级芯片 (SoC),而不是 CPU,具备完整的功能设计,我们平常所见的 SoC 系统多用于移动设备,比如平板电脑和智能手机,而 AMD 这款新的芯片则用于服务器领域。

    第二个不同之处在于,Opteron A1100 系列芯片基于 ARM 的 Seattle 架构核心设计,而不是常见的 x86 架构,其内核设计完全来源于 ARM 的技术。准确的说 ,Opteron A1100 系列芯片的内核架构为  Cortex-A57,四核心设计,支持 64 位计算。

    技术支持方面,Opteron A1100 芯片的默认频率为 2GHz,功耗低于 20W,拥有 4MB 的二级缓存和 8MB 的三级缓存,支持 ECC 内存,支持双 DDR3 或 DDR4(1866 MHz)存储通道,支持 128GB 双通道内存,提供有 4 个 SODIMM、UDIMM 或 RDIMM 封装模块,支持 8 个 SATA 3.0 Gbps 接口、8 道 PCI Express 3.0 插槽和双万兆以太网接口。

    为了提供开发环境,AMD 特别准备了开发套件,其中主要的两个东西为 Opteron A1100 系列芯片以及针对设计的 micro-ATX 主板。整套开发套件还包括 pache web 服务器、MySQL 数据库引擎以及 PHP 脚本语言,用于开发稳固的 web 服务应用程序、ARM环境的 Java 7 和 Java 8 版本,还有 UEFI BIOS 和 Linux 操作系统和驱动程序。

    套件的硬件方面,主板上提供了 2 组  16 GB DDR3 内存,PCI Express 接口(x8或 2 个 x4),8 个 SATA 接口、标准电源接口、PCI Express 接口、标准的 UEFI 引导环境、Linux 环境等等。配套 A1100 的还有一枚 Cortex A5 辅助处理器,用于控制电源管理、启动计算机以及调出初始配置。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻