• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

【ARMv8-A白皮书发布】ARM和Qualcomm称该架构将引领下一代移动变革

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-14

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:日前,ARM和Qualcomm联合发布《基于 ARMv8-A 的高集成 SoC,将引发新一代移动计算变革》白皮书。

    从技术角度,本白皮书详细介绍了作为下一代 ARM 架构,ARMv8-A将如何推动基于 ARM AArch64 64位指令集的下一代移动变革,同时能为目前的移动生态系统提供全面支持。这包括近期发布的附带 ARMv8-A 64 位支持的 Android L 版(开发者预览版)。白皮书认为,ARMv8-A 架构代表 ARM 生态系统和 Qualcomm在移动设备领域和计算方式方面的一个令人兴奋的全新领域。

    白皮书称,骁龙系列覆盖各细分市场,并且在不同价格段上其功能都极具竞争力。在利用 ARMv8-A 架构优势进行硬件设计方面,Qualcomm是早期领导厂商。而Qualcomm新近推出的骁龙410、610 和 810 均包括 64 位 ARM Cortex CPU 内核,支持 ARMv8-A 指令集架构。骁龙410处理器不仅支持 720p 高清显示屏、13 兆像素摄像头,还支持 LTE 网络,下载速度高达150 Mbps。骁龙610提供其他性能,支持 1080p 全高清播放器,以及 21 兆像素的图像信号处理器 (ISP)。在顶级智能手机和平板电脑类别中,骁龙810 处理器为高端手机提供卓越性能。骁龙810 可以驱动 4K 超高清显示屏和支持 4K 视频录制的 55 兆像素的摄像头,而且该处理器采用 4G LTE Advance 调制调解器,支持 3x20MHz 载波聚合,速度可达300Mbps。

    白皮书称,使用 ARM CPU 能够使 Qualcomm 灵活快速地应对客户的需求,这种灵活性的关键是 ARM 指令集架构,Qualcomm可将其用作一种兼容基础,为消费者建立适当技术。在与其他技术模块保持互操作性的同时,Qualcomm可使用 ARM 设计的内核,也可采用性能、效率和功能有所差异的定制微结构构建设计。一个较好的定制示例是异步对称式多核处理器(aSMP),这是一种专有技术,致力使每个骁龙处理器都能独立地动态调节各 CPU 内核的电压和速率,从而降低耗损功率和热能。

    此外,白皮书还详细分析了移动变革背后的力量,以及公司怎样才能在未来移动计算的变革中获得成功。

    您可点击这里,下载《基于 ARMv8-A 的高集成 SoC,将引发新一代移动计算变革》白皮书。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻