来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-13
OFweek 电子工程 网讯:美商亚德诺公司(Analog Devices, Inc.;ADI)发表首款软体无线电(SDR)快速原型套件,内含二颗2×2的 AD9361 射频收发器,得以在赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC 开发平台上,简化并快速完成4×4 MIMO无线收发器的应用原型机。
AD-FMCOMMS5-EBZ 快速原型套件提供了一个硬体/软体生态系统解决方案,解决射频和类比设计人员使用 MIMO 架构来实作系统时,所遇到的 SDR 收发器同步问题。
AD-FMCOMMS5-EBZ 快速原型套件包括:一片内建两颗ADI AD9361 2×2射频收发器及其支援电路的 FPGA 夹层卡(FMC)、参考设计、用于MathWorks的设计与模拟工具、 HDL 原始码、用于 ZYNQ-7000 All Programmable SoC 的装置驱动程式,还有ADI为快速原型化所提供的 EngineerZone 线上支援,以减少开发时间和风险。
AD-FMCOMMS5-EBZ 快速原型套件是ADI自去年起所推出的第五套 SDR 快速原型套件,以帮助客户因应全球的SDR市场,该市场预估于2020年将倍增到280亿美元。 SDR 的 MIMO 应用产品的范围,从国防电子设备和射频仪表到通讯基础设备,其中包括主动式天线、传输波束成形、来波系统的接收角,以及开放原始码 SDR 开发专案。
AD9361工作在70 MHz至6 GHz的频率範围,是一颗完整的射频设计,将多种功能,包括射频前端、混合讯号的基频部份、频率合成器、二组类比数位转换器和二组直接转换接收器等整合在一颗晶片上。 AD9361支援的通道频宽从不到200 kHz一直到56 MHz,而且高度可程式性,以先进的杂讯系数和线性度,提供目前市场上宽广的动态范围。
MathWorks公司的 SimRF 为设计射频系统提供模拟引擎,并包括 AD9361 和AD9364的模型,可从软体模拟无缝过渡到硬体。此外, FIR 数位滤波器设计MATLAB应用程式可以用来选择和设计 AD9361 的数位滤波器,以减少错误的尝试,制作自定义滤波器,并检查滤波器的性能。输出可以导出到SimRF模型或是硬体。 ADI提供一套全面的射频设计工具,包括ADIsimRF、ADIsimPLL和ADISIMCLK。