今年初发表采用Kepler架构的32位元Tegra K1行动处理器之后,Nvidia在本周一(8/11)再揭露另一款代号为Denver的64位元版本,宣称它可于行动装置上提供PC等级的效能,采用Denver的产品将于今年问世。Nvidia把32位元及64位元版的Tegra K1视为同一晶片的两种版本,它们同样基于192核心的Kepler GPU晶片,差别在于32位元版配备4核心的A15处理器、3-way超纯量架构、时脉为2.3Ghz,以及32K+32K的L1快取;64位元版则是使用双核的Denver处理器、7-way超纯量架构、时脉2.5GHz,以及128K+64K的L1快取。Denver版的Tegra K1相容于ARMv8规格,接脚也与32位元的版本一致,欲藉由强大的相容性来加速产品的上市时程。Nvidia宣称,这也将会是全球首款Android专用的64位元 ARM 处理器。Denver虽然只是双核CPU,但每个CPU核心拥有7-way的超纯量架构,代表它每次可同时执行多7个微指令,并各自拥有4-way的128KB的L1指令快取与64KB的L1资料快取,号称是吞吐量的CPU核心。此外,Denver采用创新的「动态程式码化」(Dynamic Code Optimization)程序,在指令快取中储存各种常用的软体程序,然后进行化,以加速这些指令的执行。在以7-way设计扩大吞吐量的同时,此一化功能可支援所有标准的ARM应用程式,不需再经客制化,也不会消耗更多的电力。Nvidia指出,上述的特色使得只有双核的Denver能够创造比4核或8核行动CPU更好的执行效能,且在更低的电力损耗下还能与PC等级的主流CPU相抗衡,意味着未来采用Denver的行动装置将可提供PC等级的应用程式效能、更久的电池寿命,以及更好的网路浏览经验,开启游戏、内容与企业程式的新机会。有媒体发现,Nvidia在简报中宣称Denver的效能将大幅超越其他ARM处理器,包括苹果的A7在内。A7亦采用ARMv8规格,为苹果现阶段的处理器,被应用在iPhone 5S、iPad Air与第二代iPad mini中。目前已有多家业者计划在今年推出采用Denver的装置,但Nvidia尚未公布业者名称或上市时程。除了新的Denver之外,Nvidia也宣布全球首款采用32位元Tegra K1行动处理器的Chromebook问世。宏碁(Acer)刚推出的Acer Chromebook 13除了是宏碁首款搭载13寸萤幕的Chromebook外,也是款采用Tegra K1的Chromebook,强调绘图效能。 Acer Chromebook 13号称是全球薄的Chromebook之一,4核心的Tegra K1让它支援多工与3D互动内容,电池续航力为13小时,低阶规格的产品售价为279美元。(编译/陈晓莉) ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。