• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

士兰微推出600V/30A 3相全桥驱动智能功率模块SD30M60AC

来源:EEWORLD
时间:2014-08-13

分享至:

    士兰微电子在智能功率模块(IPM)领域不断推出新品,近期又发布了高度集成、高可靠性的3相无刷直流电机驱动电路SD30M60AC。模块内置了6个低损耗的IGBT芯片和6个快恢复二极管芯片以及3个高速半桥高压栅极驱动电路。SD30M60AC的驱动电流为30A,主要应用于高效节能的变频驱动,如空调、变频器、工业缝纫机等领域。

    SD30M60AC具有诸多优点,例如产品采用了高绝缘、易导热的设计,提供了非常紧凑的DIP-27封装体,使用非常方便,尤其适合要求紧凑安装的应用场合。

    产品内部集成了欠压、短路、过温等各种电路,提供了优异的保护和宽泛的安全工作范围。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独用于变频器电流检测。

    另外,产品内置的高压栅极驱动电路及各通道的管芯均来自于士兰集成生产线的同一晶圆,具有非常好的一致性。

    士兰微电子在无刷、变频电机领域经过持续多年的投入和积累,现有产品已涉及无刷/变频基本拓扑结构内的各种器件、IC和控制器,具有独特的竞争优势:
品质保证,产能保障:士兰微电子基于自有的大规模批量生产的高压高功率芯片生产线和先进的多芯片模块组装技术,拥有深厚的技术积累和完善的质量管控体系。公司坚持IDM模式的运营体系,拥有完整的设计生产体系,自主拥有研发中心、芯片流片厂、封装厂、测试厂,规模居于国内,产能得到保障。
定制灵活,性能优化:拥有资深的设计团队,新品研发和性能优化灵活度高;自有全套硬件资源,流片、封装、测试衔接效率高,产品验证速度快;
成本控制:IDM模式成本控制能力极强,确保产品的高性价比;
技术服务:公司配备了专业软硬件技术人员和全套设备,保证问题分析的全面性和深度,服务意识强,效率高。



    除了SD30M60AC,士兰微电子还有SD05M50D2L等产品用于80W左右的单相工业风方案、有SD05M50DL等产品用于20W到120W三相家用扇和吊扇等驱动方案、还有SD20M60A等产品可用于400到1000W工业缝纫机、变频伺服等方案。士兰微电子IPM产品将以稳定的性能、良好的品质、优势明显的价格、完善的服务和齐全的设备,赢得电机厂商及企业工程师的高度评价与认可。
士兰微电子认为,随着新一代功率器件的开发,智能功率模块将走向小型化,而且效能越来越高。因此,士兰微电子在1200V高压HVIC和超结MOSFET等新一代功率器件以及节能控制设计技术方面进行了前期较大力度的研发投入,并获得了成功。以此为基础,士兰微电子后期将研发更小、更薄、效能更高、可内置电机的智能功率模块,带给客户更低的组装成本,更高的生产良品率。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻