来源: 太平洋电脑网
时间:2014-08-12
NFC全称Near Field Communication(近距离无线通信),由诺基亚、索尼、恩智浦半导体共同研发,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式 点对点数据传输,在十厘米内交换数据。其工作模式分为卡模拟、点对点、读卡器三种,现在智能手机对NFC的应用也基本覆盖了这三种模式。
NFC的卡模式
手机支付是一个美好的愿景
卡模式下相当于一张采用RFID技术的IC卡,功能有点像一些高校中使用的RFID-SIM手机卡,可用来取代饭卡、公交卡、车票、门票,还可完成像门 禁、考勤打卡一样的功能,其本质可以说是一张写有个人信息的电子身份证,未来的移动支付也将以此为载体。值得一提的是,这项功能在手机没电的情况下依然可 以正常使用。虽然功能的描述很美好,但这项功能在当下的实用性并不高,主要是支持这项功能的基础设施实在少得可怜,即便像北京、上海这样的一线城市使用场 景也非常有限;而且,如果说用来替代银行卡、信用卡作为电子钱包使用,一方面是金融体系目前支持有限,另一方面人们对其安全性的担忧也没有得到很好的释 疑。
NFC的点对点模式
数据传递是常见的NFC使用场景
点对点模式有点类似几年前功能机时代配备的红外线,功能是用于数据交换,与蓝牙一样都可作为点对点的数据传输,比如音乐、图片、联系人等等,还可连接耳 机、手环等外设硬件,不少手机厂商在广告中展示NFC时大多都用了这个功能场景。但其传输距离较短,而且424kb/s的传输速度离蓝牙4.0快的 3mb/s速度也相去甚远,所以除了简单的名片、图片传递外,实用性不大。
NFC的读卡器模式
二维码的信息扫描普及程度比NFC高得多
读卡器模式可以作为非接触读卡器使用,用户可将手机接靠近街头有NFC功能的电子标签或海报,来读取相关信息。但就目前的情况看,二维码早已替它出色的完成了这份工作,毕竟二维码成本低、使用方便,而NFC化的改造成本就让不少商家望而却步。
软件生态
小米在2A中大力宣传了NFC应用
软件方面,现在除了iOS外大部分平台都加入了对NFC的支持,Google自2010年的Android 2.3开始加入NFC功能,还在Android 4.0中增加了一个专为NFC开发的功能Android Beam。而从当下智能手机整体看,几乎所有的旗舰机和中端手机都支持此项功能,比如三星Galaxy S3/S4/S5、索尼Xperia Z/Z1/Z2、诺基亚Lumia 920/925/930/1020/1520、黑莓Z10/Q10等等,小米也从2A开始加入NFC功能,为此还专门拍了一个介绍相关应用的视频《小米的一天》,所以此次小米4上NFC的取消让不少人觉得即不能理解也无法接受。
虽然厂商、工程师们给我们阐述了NFC世界的美好和便捷,但 事实的情况是,不少用户买来手机之后立刻就把NFC关闭以换来续航的提升,再次打开使用这个功能几率估计还没有三星的眼球滚动高。甚至还有不少买了带 NFC功能手机的朋友问我,那个通知栏里的NFC图标是做什么用的,我一通解释后,对方往往是“那和蓝牙差不多嘛”“是不是就不用管”之类的回应。可 见,NFC功能目前对于手机来说的确有点鸡肋,这可能也是苹果迟迟没有为iPhone加入此功能的原因。写到这,我想,今天的题目或许可以改为《你用过NFC吗》。
连接配件也是一个NFC的重要功能
当然,即便NFC现在的处境进退维谷,但随着NFC芯片价格的下降,手机上普及NFC功能的程度会越来越高,如果这时候银行、手机厂商、电信运营商等几 方力量愿意联合起来进行推广,对基础设施进行改善建设,我想曲折的路下还是隐藏有光明的未来。另有传言称,iPhone 6会加入NFC功能,如果传言属实,那对NFC的发展或许将迎来转折点,我们对此只有拭目以待了
。