来源:EEWORLD
时间:2014-08-12
全新功能实现车用嵌入式应用程序的智能人机接口设计。
上海,2014年8月11日 – 富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,富士通半导体旗下嵌入式解决方案奥地利公司(简称FEAT)推出CGI Studio工具套件3.0版本。CGI Studio广泛应用于汽车产业各种车载信息娱乐与多屏仪表盘系统。新版CGI Studio工具支持OpenGL ES 3.0,可实现先进车载人机界面(HMI)应用程序。
实现完美嵌入式系统之HMI应用
OpenGL ES 3.0是当前高复杂度嵌入式HMI应用程序开发的标准。CGI Studio采用现在及未来嵌入式芯片的运算能力,支持如导航、车辆状态可视化和任务菜单结构等各种高效能2D/3D应用程序,同时考虑开机速度和低耗能等必要的汽车应用功能。此外,CGI Studio亦符合汽车标准及规范。
KTX影像格式、ETC2和EAC纹理压缩、无缝立方图及其他许多新增绘图功能强化了CGI Studio,使客户能以较少的资源发挥的创意。此外,CGI Studio 3.0也具备许多便利的功能,如可分享组件数据库(SCL)、EGL情境分享和改良场景模式,是现今汽车市场上功能广泛,也易于使用的编辑套件。
关于 CGI Studio
CGI Studio是富士通为车用混合2D与3D图形接口(HMI/GUI)所建立的软件开发平台。为补充“Candera 2D”引擎和“Candera 3D”引擎,富士通提供一套连续工具链,可进行2D/3D建构与编辑、效率测量与改善、状态机器整合/测试与功能安全性至ASIL标准,以及完善的2D/3D渲染引擎。相较于个人计算机或平板电脑,嵌入式系统的硬件资源及成本更加有限,而CGI Studio正是专为嵌入式系统所设计的效率提升利器。
新版CGI Studio支持OpenGL ES 3.0,可实现车载嵌入式应用程序的先进人机接口设计。