• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Spansion扩展电源管理产品家族

来源:EEWORLD
时间:2014-08-12

分享至:

    推出新款三通道DC-DC电源管理集成电路单芯片解决方案 。

    提升办公自动化和具备高端图像的网络系统的表现性能,同时降低其功耗和物料清单。

    2014年8月11日,中国北京 –——全球行业的嵌入式市场闪存解决方案创新厂商 Spansion 公司(NYSE:CODE)今日宣布开始出货Spansion®  S6AP412A 系列多通DC-DC电源管理IC(PMICs)样品。 

    S6AP412A 系列是Spansion 的DC-DC降压转换器可编程电源管理集成电路MB39C031家族的扩展产品,该系列可在单芯片上为顶尖的片上系统(SoC)产品、存储和外设产品提供三通道电源,这些设备在具备先进图像语音处理功能的办公自动化与网络设备构成中居于核心地位。 

    配有SoC的系统在启动或切断电源时需要控制三通道开关时序。 Spansion S6AP412A利用软件可以灵活、准确地控制开关时序。此外,通过在单芯片上实现三通道电源,电源模块所需物料清单(BOM)得以减少;与传统产品相比,电路板表面积可减少约30%。新产品采用了通用的集成电路间总线(I2C)通讯接口,并且依据SoC的运行模式和工艺条件,可以转换至电压 ,同时还能维持电压输出。因此,该产品可支持动态电压调节(DVS)和先进电源电压(ASV)技术。 S6AP412A系列还通过精确控制顶尖SoC的电压消耗,从而降低系统功耗。

    Spansion半导体公司模拟与混合信号事业部高级副总裁兼总经理Tom Sparkman表示,“新款电源管理集成电路(PMIC)系列扩展了我们的电源管理产品阵列,允许设计人员使用软件自由设计。面对办公室自动化大型系统中高端图像和语音功能的支持需求,与之前相比,新产品呈现出高质性能并降低了功耗和物料清单。借助多通道电源,无需再为每块器件提供专用电源线,这有助于推动系统设计微型化的发展趋势。”

Spansion S6AP412A系列产品的其余特色功能与优点
    灵活性支持: Spansion S6AP412A系列产品可随意自如地实现先进电源时序控制。因此,对于带有多种部件架构的系统,也可以使用软件灵活地控制其复杂的系统电源启动与切断序列。

    轻松准备电源线启动和切断时序: 系统要求在启动和断开时做到对三通道电源定序的控制。新产品能够通过软件自由灵活地控制不同序列。此外,外围设备所用的通道采用了升压降压方法, 因而只需使用单芯锂离子电池和3.3V输入电压即可实现稳定输出。该产品有助于支持需要不同序列的系统,同时,相同的硬件可以继续在这个系统中使用,无需在扩展衍生产品时准备新硬件,即减少了新增投资,又做到了有效利用设计资源,轻松为用户带来附加值。

    借助I2C 接口支持DSV 和ASV控制: 对于采用先进工艺的SoC,通过对其电源电压进行动态控制实现了高性能处理,从而降低系统功耗。 

其它功能及技术规格包括:
1.针对系统SoC的电压为0.7 -1.32V(所供电流不超过4 Amps); 针对闪存的电压为1.2-1.95V,针对外围设备的电压为2.8-3.5V。  
2.内置无源器件(输出电压设定电阻、相位保证电路 )降低了配置电源模块所需的物料清单,并且使(电路板)表面积减少约30%。

    Spansion S6AP413A系列还支持双系统输出功能:双系统电压输出功能选项还可以支持配有双SoC系统(每个系统输出值为2 Amps,电源电压范围介于0.7-1.32V)。这一系列还可以利用单芯片为配置双CPU的系统供电。另外,该功能可以为主要SoC的电压特制一组输出电压预设值。

上市与定价 
    Spansion S6AP412A系列样品已在出货中,今年九月将投入量产,单价为每件3.60美元,1500件起订。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 电源线 Arrow Chip1stop Future

更多新闻