来源:OFweek电子工程网
时间:2014-08-08
OFweek 电子工程 网讯:行业国际化产品化团队IDC,为Venner集团开发临床医疗产品行业具突破性意义的可视电子喉镜。该装置用于在麻醉时导入气管内导管,是同类产品中首个提供Mac3,Mac4以及DAB标准的产品。DAB–困难气道叶片的引入为使用者提供可操作性,极好的视角,确切的气管内导管导入位置,使得原本在手术中较难操作的插管变得简易。IDC在每个开发阶段都与Venner的临床医师一起合作,从设计理念至产品开发,电子开发,塑型以及测试等等。
“VennerA.P.Advance可视电子喉镜很大程度的缓解了气管插管术全身麻醉及心肺复苏期间患者的痛苦,即便在关键的手术环节,减少患者创伤。广泛的用户研究和测试结果显示,该产品既能够与视频结合应用,又可作为传统喉镜单独使用。“IDC设计师MarkoPlevnik解释道。“产品所传达出的精准度,可靠性,医疗级弹性体材料包裹着一个不锈钢底座,这样的组合构成一个精致且舒适的设备,可移动相机便于清洁,一系列单独使用的聚碳酸酯叶片非常容易进行清洁与除菌该产品兼具创新性、稳固性及用户实用性,全世界任何一个受过训练的麻醉师都可以非常方便的使用。”他补充说明了这款喉镜的独特品质。
IDC研发团队大量精力投入在观察并研究不用同种类型的喉镜使用表现。研究结果显示该类型设备能力方面的缺陷,一些喉镜善于观察声带形态,一些善于放置气管插管,但却没有设备可同时具备两种功能。Venner集团意识到可以将这些优势相结合并生产出一个拥有出众功能和形式的新产品。
从临床医生获取的进一步研究与反馈还显示,现有喉镜产品均十分笨重,导致机动性较差,偶尔会导致牙齿损坏。IDC将研究成果作为开发新喉镜的基准,并在开发阶段进行大量的测试,形成终的设计方案。Venner非常希望他们的喉镜可以拥有现时尖端的技术,因此IDC在方案中结合技术前沿的微型摄像头以及高像素的显示器。该系统极其直观,麻醉师可以在显示器上看到与实际解剖位置相同的喉部形态,确保操作者在操纵气管导管或设备本身时视觉与动态动作的协调。图像也可输出至大屏幕显示,通过捕捉到的图像和视频进行训练演习。
该款喉镜在其同类产品市场一经推出,便处于行业地位。产品达到行标,并采用高难度的气管插管叶片。它采用一次性防雾装置和一次性叶片,对该行业产品来说是非常大的优势,意味着它可以在几种不同情况下进行使用,包括患者难以接受导气管或紧急情况。
IDC项目总监BrianGough说道:“医务人员学习如何使用后,该款喉镜受到了他们大力的推崇和极高的评价。医生的观点和技术是产品开发的核心部分,通过确保这一点,我们创造出此设备,不仅使病患得益,也让医务人员使用起来更加简易方便。