来源: 新浪手机
时间:2014-08-07
新浪手机讯 8月7日上午消息,VentureBeat周三报道确认了下一代iPhone的诸多硬件参数,其配置基本与此前曝光无太大出入,iPhone 6将采用A8处理器、支持802.11ac、支持NFC,只不过传闻多的蓝宝石玻璃似乎并不会出现。
该消息援引消息人士的话称,iPhone 6将采用多核A8处理器,主频为2.0GHz,这相比iPhone 5s的双核1.3GHz有较大幅度提升。
通信方面,iPhone 6如愿支持802.11ac WiFi标准,并采用高通MDM9x35基带芯片,主要的一点是该消息再次确认iPhone 6将支持NFC近场通讯功能,采用NXP生产的NFC芯片。
关于NFC,消息还提到一个重要内容,就是苹果将使用NFC移动支付方案。虽然苹果关于电子钱包方面的消息已经传闻多年,但是近期来看似乎更大力度在推广iBeacon技术,而非NFC。
而凭借苹果公司与Beats的收购已经完成,这名消息人士还透露,iPhone 6似乎将会在手机和Beats耳机连接方面有了新的形势,并且很可能是通过闪电接口。这一协议允许兼容耳机插在iOS设备闪电接口,如此可提供更高级别的设备控制权限,并直接模拟音频和电力输出。
iPhone 6此次除了屏幕变大外,值得关注的就是传闻采用蓝宝石玻璃。然而这名消息人士并不这样认为,他说苹果将会使用一种比康宁大猩猩玻璃稍微硬一些的材质,但绝不是蓝宝石玻璃。
这一说法虽然背离多数传言,但并非不可能。因为此前Youtube用户在使用两种砂纸测试时发现,砂纸可以在iPhone 6前玻璃面板上留下清晰划痕,而一砂纸的硬度是低于蓝宝石的,所以由此可断定iPhone 6将不会使用蓝宝石玻璃,至少4.7英寸屏版本是这样。(琪欣)
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。