来源: cnbeta网站
时间:2014-08-06
该公司研发出了一种可通过无线遥控的植入式芯片,体积大约是20 20 7立方毫米,这一芯片能够被植入到用户的手臂、背后、腹部等位置。实际上,这种无线远程控制式节育芯片的工作模式就是在人体皮下植入微量避孕剂,可以释放微量的左炔诺孕酮到人的血液里,从而让用户节育。由于这种植入式无线芯片能够自动释放避孕激素时,因此相比较于传统的避孕药而言,具有非常明显的优势。通过避孕药节育,用户需要坚持在每天同一时间服用,这样才会有很好的节育效果。
不过对于这种方法,其实还有许多亟待解决的问题。比如如何对芯片进行加密,从而确保这种无线植入芯片的使用者的数据不会被泄露,也进一步防止黑客盗取这些数据。此外,这种无线植入芯片是否也像Implanon或Nexplanon那样也可能对用户产生相同的副作用,目前还无定论,还需要进一步的验证。另一方面,MicroCHIPS的这种节育芯片可能要到2018年才能推向市场,因此目前这些问题何时解决,还需要相当一段时间。