• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Littelfuse扩大高可靠性瞬态抑制二极管的供货

来源:EEWORLD
时间:2014-08-06

分享至:

    两个经升级筛选的高可靠性瞬态抑制二极管新系列现货供应。

    中国,北京,2014年8月5日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的企业, 日前宣布Littelfuse公司扩大了带可订制升级筛选和分类处理流程的高可靠性瞬态抑制(TVS)二极管的供货。 这些元件经过特别筛选分类,适用于对航空电子设备和其它需要高可靠性的应用中的直流电路进行保护,可防止敏感电子设备受到雷电引致的电压瞬变和其它瞬态电压现象的损害。 Littelfuse高可靠性瞬态抑制二极管非常适合为FADEC、飞机传感器、航电计算机、电传飞控系统、驾驶舱电子设备和机场着陆辅助系统等航空电子产品提供直流电源保护和ESD保护。 其他用途包括能源工业等工业应用。

    除了配备可定制升级筛选和分类处理流程的部件外,Littelfuse还通过两个新系列——SMBJ-HR系列和SMBJ-HRA系列扩充了其高可靠性瞬态抑制二极管现货产品。 两个系列均采用紧凑型SMB DO-214AA封装,脉冲峰值额定功率耗损为600W。 此外,两者均经过100%筛选分类;SMBJ-HR系列还经过B组(浪涌测试、HTRB和电气)测试分类。

    提供定制流程选择,可满足客户的高可靠性产品性能要求,包括流程可视化监控、单晶圆批次源、高温储存寿命、X射线检查、回流(2X)、温度周期测试、3 Sigma和动态测试、定制化Vbr/lr、其他分类、HTRB、H3TRB、良好的溯源性以及打标。

    Littelfuse高可靠性和汽车瞬态抑制二极管全球产品经理Charlie Cai表示:“曾经,获取高可靠性瞬态抑制二极管需要向外部分包实验室运送商用级组件进行额外的分类流程。 这意味着客户必须经过相当长时间的等待才能收到货,并且还要承担更高的组件成本。现在,Littelfuse直接提供可满足客户要求的订制处理流程,确保组件的高品质,让客户以低成本并更加快捷地收到货品。”

Littelfuse高可靠性瞬态抑制二极管阵列具有三大优势:
• 军用筛选流程确保了高可靠性,可满足航空航天、军事、工业和医疗应用的要求。
• 多种高可靠性、可根据要求订制的筛选流程,能够灵活应对各种应用。
• 标准的电压范围和额定功率使高可靠性瞬态抑制二极管可以轻松按照RTCA/DO-160标准(航空设备环境条件和测试程序)应用于电路设计。
• 在航空航天工业的长期应用历史可确保提供经过市场检验的结果。


供货情况
    SMBJ-HR系列和SMBJ-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管3,000件起订,提供13英寸卷带封装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 二极管 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻