来源:EEWORLD
时间:2014-07-31
泰克公司日前宣布,其WFM8200和WFM8300波形监测仪和WVR8200和WVR8300监测仪现在可通过软件升级来支持4K,免去了客户为拍摄,制作和发送4K节目而购买昂贵的硬件并更换。
在WFM8200和WFM8300波形监测仪和WVR8200和WVR8300 监测仪可以执行一系列的4K测量,包括波形显示、图像、矢量、用于YPbPr格式的色域和眼图。这些全面的测量功能,使用户能够减少隔离、诊断和解决系统问题和设计缺陷的时间。
泰克波形监测仪
软件升级平台采用了高性能的架构,从一开始就设计为支持4K内容的吞吐量需求。其出色的性能,功能,性能杰克可升级特性,使它们非常适合设备制造商、后期制作公司、广播公司和其他视频服务提供商(VSP)的4K要求。客户可基于其现有需求继续购买他们所需要的设备,当合适的时候可通过软件升级为4K标准。泰克公司通过保持的技术,为客户提供投资级别的保护。
泰克4K的软件升级(可选4K)的WFM8200和WFM8300波形监测仪和WVR8200和WVR8300监测仪已在全球上市。升级很简单,可以使用现场升级套件来实现,起价为5000美元。
能够支持广泛的2K 4K格式,覆盖后期制作公司和其他必须处理的各种类型的内容的公司。泰克公司将继续开发额外的软件升级,包括2K格式的wfm7200和wvr7200和额外的2K 4K格式的wfm8200和/ wfm8300模型波形监视器和wvr8200和wvr8300监测仪。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。