• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Diodes降压型转换器提升轻载效率

来源:EEWORLD
时间:2014-07-31

分享至:

    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出采用了轻载效率改善算法的同步直流-直流降压型转换器AP6550及AP6540,两款产品分别提供4A和5A的连续负载电流,效率可高达96%。新器件的电流模式控制具有快速瞬态响应及简易的环路稳定能力,从而在分布式负载点功率管理应用内确保可靠的线性和负载调整率。

    这些高度集成的转换器以500kHz和750kHz的较高固定开关频率工作,可通过尽量减小外部电感及电容部件的尺寸,缩减电路占位面积。500kHz 的4A额定值AP65402与5A额定值AP65502能够在从0.925V到16V的输出电压范围内进行调节。750kHz的AP65403及AP65503则可在2.5V到 16V的较高输出电压范围内进行。

    新转换器的宽广工作电压范围为4.75V到17V,适合5V和12V的总线系统设计,而且所有器件能够承受高达7V的瞬态峰值电压。这款产品采用行业标准带散热焊盘SO-8EP封装,并配备与整个产品系列相同的脚位。

    为了提高电路的可靠性,这些降压型转换器集成了热关断、欠压闭锁、过压及电流限制等多种保护功能。新产品还包含电容编程软启动功能,以控制冲击电流和输出电压过冲。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻