• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔Layerscape架构:Power架构输给ARM了吗?[图]

来源:EEWORLD
时间:2012-08-18

分享至:

    随着云时代的到来,数据流量答复激增,预计2016年云端应用将占移动数据流量的71%,平衡、优化和可扩展的解决方案变得更加受欢迎。而飞思卡尔对此的应对策略是QorIQ处理平台+VortiQa软件+丰富的生态系统和参考设计。

    为此,飞思卡尔推出了新一代的网络架构平台Layerscape Architecture,该平台是与内核无关的、软件可感知的架构,可用于ARM和Power Architecture两种架构的处理器。而首批基于Layerscape架构的两款QorIQ产品为LS-1和LS-2。这两款产品都是拥有2个ARM Cortex处理器内核,虚拟化支持,高级安全功能,一系列高级互连,一个通用的ISA和软件与引脚兼容性,可实现两个系列之间简洁流畅的应用迁移。

    在8月15日的飞思卡尔技术论坛上,飞思卡尔网络和多媒体解决方案部总经理Tom Deitrich表示,“要做到网络智能化必须用新的架构,所以我们改变了架构设计,新的Layerscape架构具有高度的可扩展性和灵活性,其与核无关的平台非常易于客户进行个性化的选择。”

飞思卡尔网络和多媒体解决方案部总经理Tom Deitrich

    当然,这也并不意味着飞思卡尔将会放弃原有的PPC架构,Tom Deitrich表示,飞思卡尔看到了市场上对于ARM技术的需求,但承诺会持续开发PPC架构,因为Power Architecture在性能上会更有优势,基于Layerscape架构的未来QorIQ处理器将继续采用Power Architecture技术,这也是为何Layerscape Architecture会设计成与核无关,客户可以根据选择来使用这款架构,并且Tom Deitrich坚信,未来很多年之内ARM和Power Architecture两种技术仍然是飞思卡尔的主流产品。

    “飞思卡尔注重实现差异化,我们认为差异化首先在于设备终端如何提供更好的服务,虽然如今市面上都是多核终端,但并不代表单个核的效能的同质化就意味着终端设备的同质化,差异化就在于多核间如何更好地协作,我们从能源、性能和易用性这三个方面为客户提供卓尔不群的产品。另外,我们也考虑如何将不同方面的技术产品整合起来,同客户合作,提供更多产品出现的几率。” Tom Deitrich表示。

     2011年,飞思卡尔的网络和多媒体解决方案部门总收入达到了16亿美元,其嵌入式多核处理器和高功率RF晶体管业务分别占各自市场份额的52%和62%。亚太地区和中国都是飞思卡尔很重要的市场,目前为止,飞思卡尔在亚太地区共有7个设计中心,其中6个位于中国。

飞思卡尔网络和多媒体解决方案部年销售额(2009~2011)

标签 飞思卡尔 Layerscape架构 Power Architecture 输给ARM Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻