来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-30
小米手机4的特点是什么?
答:小米手机4依然是全球快的手机。工艺上有非常大的突破,小米采用工艺极复杂的不锈钢金属边框,握感;5英寸IPS高色彩饱和度全贴合屏幕;高通骁龙801处理器四核2.5GHz处理器,3GB内存。3080mAh电池;索尼1300万像素堆栈式相机。
小米手机4什么价格?什么颜色?性能如何?
答:小米手机4售价1999元,发售时有黑白两款颜色供用户选择。小米手机4依然是全球快的手机,小米手机4采用了高通快的骁龙801四核2.5GHz处理器。3GB大内存,ADreno330图形处理 芯片 ,图像处理速度提升45%,16GB/64GBeMMC5.0ROM,读取速度提升一倍,写的速度提升50%。
小米手机4的硬件配置怎么样?
答:小米手机4采用高通骁龙四核CPU2.5GHz,3D图形处理器主频高达578MHz;3GB极速内存,16/64GB高速闪存;3080mAh大电池;相机采用索尼1300万ExmorRS堆栈式图像传感器,6片式镜头,F/1.8大光圈,LED闪光灯和蓝玻璃红外滤镜;前置摄像头为800万像素;5英寸IPS高色彩饱和度屏幕,1920x1080像素分辨率,441PPPI,亮度450cd/m2,色域范围比iPhone5s还要高12%,颜色非常鲜艳夺目。
小米手机4什么时候可以买到,在哪里买到,如何购买?销售方式如何 ?
答:小米手机4将于7月29日在小米网mi.com正式开卖,采用开放购买的销售方式,不支持预售模式,两个月内供货100万台,我们会程度的确保产能能满足用户的购买需求。
小米手机4支持的4GLTE网络有什么特点?
答:中国移动4G(TDD-LET)网络,下行峰值速度可达每秒100Mbps的速度下载,达到主流3G网络网速的10多倍,下载一部2G大小的电影只需几分钟。上传的速度可达每秒10Mbps。如此之快的传输速度几乎可满足对于无线应用的任何需要。当你外出旅行时,你可以用它随时随地观看在线高清视频,浏览网页或流行的在线游戏,极速的4G网络速度可以带给你酣畅淋漓的使用体验。
小米手机4支持什么样的SIM卡,是否支持双卡双待,是否支持SD卡的扩展?
答:小米手机4支持MicroSIM卡,不支持双卡双待,不支持SD卡扩展。
小米手机4的意外保障服务是什么?
答:小米手机4“意外保修服务计划”是由小米向米粉们重磅推出的一款有偿增值服务,每年缴纳99元即可享受该服务。该服务保障计划旨在解决米粉们购买小米手机4后,因发生意外事故导致手机发生原厂保修范围以外的损坏的,由小米为购买该保障服务的手机提供免费维修或更换的服务。常见的原厂保修范围外的意外手机损坏情况包括:手机不慎进水、手机屏幕被摔破裂等。
小米手机4的意外保障服务如何使用?保险的范围是什么?适用于哪些手机?
答:意外保障服务小米手机4,当您购买的享有小米服务计划的小米手机出现故障时,只需拨打众安在线财产保险股份有限公司的7*13小时400-999-9595服务热线,热线人员会与您初步核实相关信息无误后,即会为您查询近的维修网点,便于您送修。当您的选购本服务保障的小米手机经小米指定的维修网点判定无法修复或维修代价过大时,小米或指定的维修网点可为您置换同型号的小米手机。服务保障计划与您选购的手机绑定,不得以任何方式予以转让。
小米手机4的后盖材质是什么?,能否换后盖?
答:小米手机4的后盖采用的是光栅纹后盖,模内转印技术9层加工,可以有效的防指纹UV喷涂层,支持更换后盖,我们将会在后期推出更多针对小米手机4的后盖配件。
小米手机4的电池是否可拆卸更换?
答:小米手机4采用内置电池,不可以更换。
小米手环什么时候发布?有什么功能?
答:小米手环将在8月中旬开启众测,众测完毕后将开放销售,小米手环支持四大功能,
小米手环的解锁功能是否仅支持小米手机4?
答:不仅仅是小米手机4,只要你的手机是Android4.4以上,并且采用MIUI系统,都可以使用小米手环进行解锁。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。