来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-29
电信运营商正在紧锣密鼓的为4G产品做推广,新上市的手机是否支持4G也成为用户购买的重要参考指标,但不论是移动的TD-LTE(国际标准叫法是LTE TDD)还是联通电信的LTE FDD,都不是真正的4G标准,不信?笔者来给大家分析一下。
上图为流传比较广的“4G科普”及“两种主流4G”的速度,大家记住这个数值
一:4G标准的硬性要求是峰值速度达到千兆
2008年3月,在国际电信联盟-无线电通信部门(ITU-R)指定一组用于4G标准的要求,命名为 IMT-Advanced 规范,设定4G服务的峰值速度要求在100 Mbit/s,高速移动的通信(如在火车和汽车上使用)和1 Gbit/s的固定或低速移动的通信(如行人和定点上网的用户)。
版发布的LTE(3GPP Release 8)和WiMAX(IEEE 802.16e)支持远小于1 Gbit/s的峰值比特率,它们不是完全IMT-Advanced的标准,但往往许多电信服务提供商宣传其为4G网络。2010年12月6日,ITU-R的承认,这两种技术,以及其他3.9G技术,均不符合IMT-Advanced的要求。
现在就很清楚了,所谓的4G标准有个硬性要求就是在低速移动时速率达到1Gbit/s,而目前已经商用的LTE TDD速度只有100Mbit/s,LTE FDD也快不到哪去只能达到150Mbit/s。
二:LTE及LTE Advanced隶属于3GPP
3GPP是什么呢?全称是3rd Generation Partnership Project(第三代合作伙伴计划),其目标是在ITU的IMT-2000计划范围内制订和实现全球性的(第三代)移动电话系统规范,是第三代不是第四代移动通信技术。
三:LTE的意思是长期演进,从3G演进到(真正的)4G需要很长的时间……
3GPP组织制定了LTE标准,LTE是英文Long Term Evolution的缩写,意思是“长期演进”,LTE被视作从3G向4G演进的过渡技术,标准制定者心知肚明,这个演进过程会很漫长。
LTE-Advanced是LTE的高级版,是改进而不是革命,除非它的速度能演进到1Gbps,否则依然属于3G范畴,即使被称为3.9G也不能约等于4G。
四:跑在前面的另一个准4G标准——WiMax,已濒临淘汰
WiMax是Worldwide Interoperability for Microwave Access的缩写,即全球微波互联接入,通俗讲就是WiFi版的无线广域网接入技术(WiFi为无线局域网接入技术)。
WiMax论坛曾一度被视为PC行业挑战通信行业的王牌组织,由 芯片 巨头Intel领导,Intel想要抢攻通信领域也不是一天两天的事了,除了处理器外,如果还能掌控移动基带技术,在移动计算行业也将成为巨鳄。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。