威盛电子集团旗下USB 3.0控制器晶片领导厂商威锋电子(VIA Labs Inc., VLI),宣布其第二代USB 3.0主控晶片VL805获得 USB IF 协会的认证。
VL805是一颗具有四个USB 3.0端口的主控晶片,支援xHCI v 1.0规格,且符合市场上作业系统趋势,在Windows 8 WHCK的测试项目中,「Debug Capability」为必测项目,众多台系USB 3.0主控晶片当中,VL805是少数具备「Debug Capability」功能的USB 3.0主控端晶片。
尽管对此项目,大多数的厂商都有取得一定时间的「宽限期」,但大多无法争取到足够的时间。对系统厂商而言,在宽限期限来临之前,需更换产品解决方案,自是不小的麻烦,亦增加不可避免的替换成本。使用VL805即可省去更替的困扰,为产品争取到更快的量产上市时间。
VL805采用QFN 68封装,使用较少的PIN脚,有效降低生产成本,使产品极具竞争力。此外提供USB充电功能,支援USB Battery Charging 1.2 和Apple Charging。
韧体方面,控制VL805的韧体可放置于BIOS中,随着BIOS更新,同时即提供韧体更新,藉以提升较佳的相容性。由于减少存放韧体的SPI ROM,进一步降低设计成本。VL805亦支援UAS传输模式,在BOT和UAS模式的传输性能方面,相较于美系和日系的USB 3.0独立控制晶片而言,VL805亦有不错的表现,可提供的性价比。