• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

工程师身边的智慧背囊 你值得拥有!

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-26

分享至:
  • 工程师身边的智慧背囊 你值得拥有!不管你已经是工程师还是即将成为工程师,要想在这个竞争激烈的行业中混成佼佼者,那么今天的专业知识是你必须掌握的滚瓜乱熟的东西,并且要能依托基础知识走技巧性的创新。首先我先介绍一下电子电器类的基本概念,然后和你心中对它们的认识概念对比一下看你的认识有没有问题,是不是一样的吗?

    一、电荷:物质是由分子组成,而分子是由原子组成 ,每个原子又是由一个带正电的原子核及一定数量的带负电的电子所组成,这些带电的粒子就叫电荷。

    二、电源:是指由非电能转换成电能的装置,即把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、干电池等叫做电源。通过变压器和 整流器 ,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。

    三、电动势:电源内部推动电荷移动的作用力称为电源力,而电源力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功,叫做电源的电动势。电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。在电路中,电动势常用δ表示。电动势的单位和电压的单位相同,也是伏,但其方向与电压的方向相反,是由电源的负极指向正极的,即由低电位指向高电位。电源的电动势可以用电压表测量。测量的时候,电源不要接到电路中去,用电压表测量电源两端的电压,所得的电压值就可以看作等于电源的电动势。如果电源接在电路中,用电压表测得的电源两端的电压就会小于电源的电动势。这是因为电源有内电阻。在闭合的电路中,电流通过内电阻 r 有内电压降,通过外电阻R 有外电压降。电源的电动势δ 等于内电压 Ur 和外电压 UR 之和,即δ=Ur+UR 。严格来说, 即使电源不接入电路,用电压表测量电源两端电压,电压表成了外电路,测得的电压也小于电动势。但是,由于电压表的内电阻很大,电源的内电阻很小,内电压可以忽略。因此,电压表测得的电源两端的电压是可以看作等于电源电动势的。干电池用旧了,用电压表测量电池两端的电压,有时候依然比较高,但是接入电路后却不能使负载(收音机、录音机等)正常工作。这种情况是因为电池的内电阻变大了,甚至比负载的电阻还大,但是依然比电压表的内电阻小。用电压表测量电池两端电压的时候,电池内电阻分得的内电压还不大,所以电压表测得的电压依然比较高。但是电池接入电路后,电池内电阻分得的内电压增大,负载电阻分得的电压就减小,因此不能使负载正常工作。为了判断旧电池能不能用,应该在有负载的时候测量电池两端的电压。有些性能较差的稳压电源,有负载和没有负载两种情况下测得的电源两端的电压相差较大,也是因为电源的内电阻较大造成的。

    四、电压:是指电场或电路中两点之间的电位差,电压是衡量电场做功能力大小的物理量。用字母 U 表示。其单位是伏(V),也常用毫伏(mV)、微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。

    五、电流:电荷有规则的定向运动叫电流。产生电流必须具备两个条件--1、导体内要有可以移动的自由电荷;2、导体内要维持一个电场。电流又分为直流和交流两种--电流的大小和方向都不随时间变化的叫做直流;电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)、微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。

    六、电阻:在电路中能对电流起阻碍作用并且造成能量消耗的导体叫做电阻。导体的电阻由导体的材料、横截面积和长度决定。常用 R 表示,其单位是欧姆(Ω),也常用千欧(kΩ) 或者兆欧(MΩ)做单位。电阻可以用万用表欧姆档测量。测量的时候,要选择电表指针接近偏转一半的欧姆档。如果电阻在电路中,要把电阻的一头烫开后再测量。

    七、电容:电容器是储存电荷的容器,它由两个金属极板中间填充介质所组成。电容量则是衡量电容器储存电荷能力大小的物理量。在两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷,另一个导体储存着大小相等的负电荷。加上的电压越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电压是成正比的,它们的比值叫做电容。如果电压用 U 表示,电量用 Q 表示,电容用 C 表示,那么可由公式 C=Q/U 表示。即在单位电压作用下,电容器每个极板所储存的电荷量称为电容器的电容量。电容的单位是法(F),也常用微法(uF)或者微微法(pF)作单位。1F=106uF,1F=1012pF。电容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了,指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在一般的电子电路中,除了调谐回路等需要容量较准确的电容以外,用得多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都不需要容量准确的电容。因此,用欧姆档粗略估测电容量值是有实际意义的。但是,普通万用电表欧姆档只能估测量值较大的电容,量值较小的电容就要用中值电阻很大的 晶体管 万用电表欧姆档来估测,小于几十个微微法的电容就只好用电容测试仪测量了。

    八、电感:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ 表示,电流用 I 表示,电感用 L 表示,那么 L=φ/I。电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。

    九、电路:电流所通过的路径称为电路。其基本的电路由电源、负载和导线、开关等元件组成。电路的工作状态可分为三种--1、通路状态,即电路中构成闭合回路,电流能顺利地流过;2、开路状态,回路中某处被切断了,此时相应电路中没有电流通过;3、短路状态,电路中某一部分连接起来,使电源两端直接相通。此时电源负载为零,会出现很大的短路电流,极易烧毁电源。

    十、负载:通常把电能转换成其他形式能量的装置叫做负载。如电动机能把电能转换成机械能,电阻能把电能转换成热能,电灯泡能把电能转换成热能和光能,扬声器能把电能转换成声能。电动机、电阻、电灯泡、扬声器等都叫做负载。晶体三极管对于前面的信号源来说,也可以看作是负载。

    十一、周期:交流电完成一次完整的变化所需要的时间叫做周期,常用 T 表示。周期的单位是秒(s),也常用毫秒(ms)或微秒(us)做单位。1s=1000ms,1s=1000000us。

    十二、频率:交流电在 1s 内完成周期性变化的次数叫做频率,常用 f 表示。频率的单位是赫(Hz),也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)做单位。1kHz=1000Hz,1MHz=1000000Hz。交流电频率 f 是周期 T 的倒数,即 f=1/T。

    十三、容抗:交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。如果容抗用 XC 表示,电容用 C 表示,频率用 f 表示,那么 Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。知道了交流电的频率 f 和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。

    十四、欧姆定律:导体中的电流 I 和导体两端的电压 U 成正比,和导体的电阻 R 成反比,即 I=U/R 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即 I=U/R、R=U/I、U=RI。在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻 R 应该改成阻抗 Z,即 I=U/Z。

    十五、感抗:交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用 XL 表示,电感用 L 表示,频率用 f 表示,那么 XL=2πfL 感抗的单位是欧。知道了交流电的频率 f 和线圈的电感 L,就可以用上式把感抗计算出来。

    十六、阻抗:具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用 Z 表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。如果三者是串联的,又知道交流电的频率 f、电阻 R、电感 L 和电容 C,那么串联电路的阻抗阻抗的单位是欧。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到值,这和串联电路相反。

    十七、相位:相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是 i=Isin2πft。i 是交流电流的瞬时值,I 是交流电流的值,f 是交流电的频率,t 是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到值,从值变到零,又从零变到负的值,从负的值变到零。在三角函数中 2πft 相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。因此把 2πft 叫做相位,或者叫做相。如果 t 等于零的时候,i 并不等于零,公式应该改成 i=Isin(2πft+ψ)。那么 2πft+ψ 叫做相位,ψ 叫做初相位,或者叫做初相。

    十八、相位差:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到值的时候,交流电流也变到值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压。加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于 180°。这种情况叫做反相位,或者叫做反相。

    到这里电子的所有基本概念已经介绍完毕,然后从电子的常用器件开始,比如电阻,电容,电感等等后面依依介绍,然后介绍它的功能和使用方法等注意事项。

    导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ 表示。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 整流器 晶体管 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

    更多新闻