昨日(7月23日),台湾复兴航空一架载有58人的班机23日傍晚降落澎湖时,疑因天气原因迫降失败坠毁。目前确认机上58人,包括4名孩童级名机组人员,48死10伤,地面5人受伤。失事现场一片狼藉,令人怵目惊心。
7月23,台湾复兴航空一架载有58人的班机,疑因天气原因迫降失败坠毁
马航MH17和马航370连续两起飞机失事事件已经让世界对飞机安全分外担忧,又发生台湾这起飞机失事,不免更加人心惶惶。虽然这次意外的原因是天气造成的意外,但是不管是何种原因,加强机场安保管理,提高飞机运输安全迫在眉睫。
机场安防高清监控不可少
大中型航空枢纽机场就像一座独立的城池,地域大、飞行区大、候机楼大、客货流量大、飞机起降量大。在整个机场安防系统中,视频监控系统尤为重要,具有前端点数多、分布广等共同特点。
机场安全问题一直是相关部门严密关注的问题。为此,在各个机场都采取了各类性能特点不同的监控摄像机,针对机场的每一个区域实现有效的视频监控管理,同时在系统中引入智能图像识别分析技术,可对机场的特殊区域、特殊人群、特殊事件实现识别预警功能,加强机场的综合管理力度、保障人民生命财产的安全。
视频监控作为机场安防的重要一环,从技能上应用来看呈现两个趋向,即高清化和智能化。高清化是智能化的底子,智能化又能动员高清化的生长。
从首都机场T3、浦东机场T2等机场安防设置装备部署中利用全数字视频监控体系以来,数字视频监控已经成为机场安防视频监控的方案,接纳数字体系、全部视频图像都在网络上传输,可以在网络上直接挪用和切换,方便快捷。随着高清技能的日渐成熟,以1080P规格为代表的高清摄像机渐渐在一些机场得到推广。
高清技能具有以下长处:接入简朴,设置装备部署关键少,布控地区广,无缝扩展本领强,提高图像质量,看清更多细节等。这些长处都切合了机场应用办理的必要。将来高清技能将以成熟的技能和公道的代价在机场安防得到广泛应用。
关注机场跑道安防系统
其实机场的安防是相当严密的运用了诸多的高科技手段和设施来保障飞机的运行,每一个系统在机场的安全系统中都被十分重视。除了飞机上本身的的安防系统,在地面迎接飞机降落的跑到上的安防系统也不少。下面我们就来看看这些机场的跑到的安防系统。
首先,我们讲下停机坪监控飞机起降跟踪。用于停机坪监控飞机起降跟踪的摄像机安装于航站楼的空侧区域或航空管理大楼楼顶,该摄像机要采用高清、透雾、夜视、远距离昼夜监控一体化摄像机,不仅可以有效的监控飞机靠桥和退桥的操作过程,而且可以监控飞机进入跑道区域、飞机起落状态、以及地勤工作人员的工作过程,机场内部车辆的行驶状态,避免出现机场内部车辆与飞机“抢道”的情况,由于人为因素造成机场的安全隐患。
其次,飞机起降联动光电跟踪监控。监控设备采用远红外摄像系统、激光辅助照明系统、远距离高清摄像机系统(含高清自动聚焦长焦镜头)、高精度气密性充氮云台防护罩一体化系统,摄像机云台采用角秒级陀螺稳定技术,接入机场空管雷达信号后,与雷达实现联动,利用雷达的锁定技术和摄像机的远距离昼夜监控技术,对出入港飞机实现跟踪监控。
第三,神秘而关键的机场跑道监控。机场跑道是供飞机起飞或降落的区域,材质多采用沥青或混凝土当跑道上有螺丝、废铁块、钢花玻璃等强度坚硬的物体时,由于飞机起落过程在跑道上的滑行速度很快,容易造成扎破飞机轮胎,造成飞机冲出跑道、折翼摩擦起火等机场事故。
可采用红外热成像监控摄像机在跑道一侧排列分布,视场分布可疑覆盖整个跑道,对台摄像机画面拼接后形成一个跑道全图,在跑道干净、整洁无异物状态下截取一张背景图片,存储在视频分析处理数据库内,监控摄像机所采取到的实时图像与该画面进行视频图像智能分析,当跑道上出现FOD时,系统会自动识别预警,同时在跑道全图中显示出FOD的位置区域。
“人证合一”人脸识别安检
针对马航客机失联事件,国内有专业人士认为,人脸识别技术是可以为机场、火车站、码头等公共交通枢纽场所提供更为精密周全的安检应用,确保旅客的“人证合一”安检工作万无一失,从而避免冒乘旅客带来的潜在危险的发生几率。
人脸识别技术是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术,主要是用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,包括人脸图像采集、人脸定位、人脸识别预处理、记忆存储和比对辨识,达到识别不同人身份的目的。业内人士认为,人脸识别技术已经是一种成熟的生物识别技术,在很多行业都已经被应用。针对马航事件,人脸识别技术在乘客身份认证的源头上是可以做到未雨绸缪,提高机场的安全防范水准。
在国内人脸识别技术公司中,深圳市飞瑞斯科技的人证合一认证方案在国内部分机场得到应用。飞瑞斯科技提供了基于“摄像机二代证读卡器”的人证合一自动验证系统,用于辅助其人工查验工作。在旅客进行正常的安检工作的同时,飞人证合一自动验证系统也在同步工作,当发现可疑的人证不一致信息时,系统自动提示安检员加强人工核查工作。显著的减轻了安检员的证件查验的压力,并且有效的准确提示了数十次持他人证件试图登机的事件。机场也非常积极的推广该系统至所有安检口,并逐步推广至整个民航体系广泛使用。
结语
机场的安防组成其实很庞大,内容非常复杂,这里提到仅仅是其中的一小部分,还有许多需要加强注意的地方。加强机场安保管理,提高飞机运输安全,让加大拥有一个安全舒适飞机运输环境。
附:机场乘客证件照片库验证方案
1)方案价值
验证依据保留。可用于辅助人工身份查验,有效的证明并记录业务办理人员已经仔细核查过持证人的证件,以及证件与持证人的对应关系。比如,可以证明机场安检过程中核查了登记人与其所持证件之间的对应关系。
2)方案特点
读取二代身份证信息及照片。对印刷/粘贴有照片的驾驶证、护照、从业资格证等证件进行拍照,并自动检测和裁剪出人脸照片。对证件照片和持证人现场人脸照片进行自动的识别比对,给出验证通过和验证失败的结论。验证失败时,需人工核实确认持证人身份后,才可以继续进行下一步业务办理过程。
3)方案图示
方案图示