来源:EEWORLD
时间:2014-07-25
“全方位易于使用的测试工具,在日常操作中能加速解决传输网络故障”。
2014年7月24日- 安立公司今天宣布推出全新MT1000A网络测试专家,标志着新一代集所有功能于一身的光网络现场测试仪的到来,它能支持在当今融合的电信网络中使用的多个通信协议。
MT1000A网络测试专家,是一款便携、小巧、易于使用、集所有功能于一身的传输测试仪,特别适合于移动接入、固定接入、城域网和核心网的安装和维护技术人员。
这款全新MT1000A网络测试专家,加上MU100010A测试模块,可提供光传输网络(OTN)现场测试所需的全部功能。它支持新的OTN功能ODU0和ODUflex,以及以太网,光纤通道和SDH/ SONET,速率高达10 Gbps。它也能处理传统的PDH和DSn接口。
该产品可配置全速率双端口。双端口可以独立使用,真正实现一个设备两台仪表的功能,使现场测试的工作更高效。双端口测试也可用于实时传输链的在线双向监测,为维护和优化正在运行中的现有网络提供了新的测试能力。这使得运营商能够更快找出问题,从而减少网络停机时间。
MT1000A网络测试专家也是首款紧凑型集全功能于一身的OTN测试仪,让用户能够测试带有以太网和SDH/ SONET客户信号的网络。由于采用OTN和OTN交换网络更加广泛,此功能将变得更加重要。
MT1000A 集OTN,以太网,SDH/ SONET和PDH/DSn测试功能于一体,让现场技术人员比以往任何时候都能更好更自主地解决传输网络中的问题,而无需参考网管中心。
“OTN线路中的流量不断增加;OTN系统内承载以太网或SDH / SONET信号甚至光纤通道已被使用,”安立中国产品经理赵雁飞说。 “因此,对于现场技术人员来说,安装和维护传输网络时拥有一个像MT1000A网络测试专家这样的通用工具来测试所有他们管理的网络很重要。”
MT1000A网络测试专家的其他主要功能包括:
•简单,直观的图形用户界面
•无线局域网/蓝牙/ LAN连接
•生成PDF和XML的测试结果报表文档
•远程操作
•远程控制(脚本语言)
•结构紧凑,轻便的设计便于携带
•电池供电
全新MT1000A和MU100010A可即时交货。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。