• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

IEEE 25GE标准制定提上日程

来源:eetimes
时间:2014-07-24

分享至:

  继不久前一个针对资料中心应用而推动25Gbps以太网络技术的产业联盟成立之后,IEEE旗下的802.3工作小组近日也举行正式投票,准备为 25G以太网络(25GE)订定相关标准。

  在 IEEE于7月中旬举行的会议上,148位与会工程师中的121位同意应该要成立一个工作小组,着手进行大型资料中心机架式伺服器与架顶式交换机之间的连结介面标准;有59位与会工程师表示将加入该工作小组,并有来自39家公司的代表对新标准表示兴趣。但在3月份IEEE会议的非正式意见调查中,只有30 位工程师认为应该展开25GE标准订定,27位反对,还有21位弃权;在当时有来自25家公司的代表对新标准订定表达支援。

  此次IEEE 会议中的一场座谈,来自博通(Broadcom)、思科(Cisco)、戴尔(Dell)、英特尔(Intel)与微软(Microsoft)的代表,也充分说明了能可利用新崛起的25G SerDes技术,让25G以太网络成为今日1/10G以太网络连结标准下一步进展的理由。

  25GE锁定伺服器与交换器的连结

  除了上述座谈会成员,投票赞成推动25GE标准的工程师,还包括来自Applied Micro、安华高(Avago)、富士通(Fujitsu)、惠普(HP)、Juniper、Marvell与中兴(ZTE)等公司的代表。博通网络事业群产品行销总监Rochan Sankar表示,相较于3月份那场会议,产业代表在近日举行的这场IEEE会议对25GE技术使用情境、经济性议题的细节有更进一步的讨论。

  支持者表示25G以太网络技术有助于减少大型资料中心所需的架顶式交换器数量

  单一25GE线路的概念,是利用IEEE的100G以太网络4x 25G规格,以及产业组织Optical Internetworking Forum所订定的25G标准。在6月份由Artista、博通、Google、Mellanox与微软五家业者创始的25G以太网络联盟(25G Ethernet Consortium),已经完成了一套可提供给联盟成员的规格;Brocade与Dell近也成为该联盟成员。

  市场观察家认为10G以太网络在伺服器应用领域才刚起步,不过将在2018年成为主流技术

  25G 以太网络联盟期望能拉拢更多厂商支持其规格,不过其规格的某些部份还有可能会修订;博通的Sankar表示:「可能还有一些小细节需要磨合;」不过他乐观认为,IEEE将成立的新工作小组与该联盟将会达成单一标准的共识。25G以太网络联盟也推动采用双25G SerDes线路的50G以太网络规格,IEEE将在9月的会议决定是否采用其概念。

  25G以太网络已经列入了包括100GE在内的一系列标准

  Sankar 指出,25G以太网络联盟的规格锁定铜线做为应用于伺服器机架的低成本介质,不过Mellanox等联盟成员也探讨采用矽光子技术的可能性。博通也认为矽光子技术更适合机架与聚合式交换机距离超过30公尺以上的应用,不过3公尺以内或是单一伺服器机架的应用,铜线的单一线路25G方案已经游刃有余,也是低成本的选项。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻