来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-24
OFweek 电子工程 网讯:近诸多行业专家分析的结果是:2015年台积电可能会失去部分16纳米和14纳米的市场份额。
据猜测,台积电很可能在2015年16和14纳米竞争中会失去很多订单,根据该公司董事长张忠谋透露台积电16纳米可能落后他们的对手了。而三星早就先行一步抢到了高通大部分订单,而工艺更可靠。台积电目前还在和苹果单独合作。虽然三星在高通那边的订单仅仅是手机SOC和基带 芯片 ,根本没有什么GPU。
张忠谋还强调,20纳米和16纳米在未来三年将成为为主要的晶圆厂部分。而2014年第三季度中,20纳米制程产品将在台积电占10%的收入,第四季度将扩大到20%,贡献台积电2015年超过20%比例以上的收入。而台积电的16纳米也是有竞争力的产品,如手机基带芯片,ICs,gpu,nic和服务器芯片。尽管公司的16纳米和14纳米竞争前景还是备受挫折,预计在2014年第三季度收入还将增长14.2%至12.6的趋势秩序下跌。情况总体还是逐年降低。
行业分析师认为这有可能是因为与苹果过分合作导致失去了高通的主要订单后台积电呈现的状况。虽然这些情况完全不影响台积电的20纳米GPU顺利产出,毕竟除了台积电还没人敢接GPU的单子。但行业分析师对此坚持认为2014-2015年的GPU市场仍旧要靠台积电支撑。毕竟三星不能大规模代工GPU,能做到完整生产线从而代工几乎所有产品的晶圆厂还是台积电。