• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

WiFi进入车载领域 网络速度是关键

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-23

分享至:
  • WIFIMAX新出品了一款升级版的WIFI企业自助营销系统--车载路由器,标志着WIFI营销产品正式进入车载领域。尽管由于商家所在地的网络速度以及消费者上网习惯所限,WIFI营销拓展市场的速度并不快,但WIFI营销作为一种新的营销形式正在逐渐为商家所接受。在一个新兴的市场里,企业不断角逐的不只是战略眼光和自身实力,也必须通过自身创新来丰富和发展这一行业。

    什么是车载Wi-Fi?

    车载Wi-Fi是面向公交、客车、私家车、游轮等公共交通工具推出的特种上网设备,Wi-Fi终端通过无线接入互联网获取信息、娱乐或移动办公的业务模式。车载Wi-Fi设备是指装载在车辆上的通过3G/4G/5G to Wi-Fi、无线射频等技术,提供3G Wi-Fi热点的无线路由器。

    车载Wi-Fi硬性要求

    车载Wi-Fi设备不同于消费级的移动WiFi设备,车规级的Wi-Fi设备要在高速、高温、振动环境中工作,对设备的稳定性、灵敏度、抗恶劣环境能力等方面提出更苛刻的要求:

    防震等级:3重抗震(抗震结构设计,有效减缓外力冲击)

    工作温度范围:-45℃~105℃(非洲热带气候和俄罗斯寒冷天气均能正常工作)

    防火等级:B1级难燃型

    防水等级:IP_5

    防尘等级:IP5_

    AP接入数/站点:30~50人同时在线使用

    操作系统:定制化的嵌入式Linux系统

    Wi-Fi特性:共享

    车载Wi-Fi使用方法

    车载Wi-Fi热点与普通的Wi-Fi热点使用方法相同,只要您的个人电脑、手持设备(如Pad、手机)等终端设备支持Wi-Fi功能,打开无线网络连接,在车上搜到相应的车载Wi-Fi信号即可登陆连接Wi-Fi网络,开启无线上网体验。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻