来源:EEWORLD
时间:2014-07-22
FPGA并行体系结构和OpenCL加速视觉处理器算法的实现。
2014年7月22号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,加入嵌入式视觉联盟(Embedded Vision Alliance, EVA)——该行业组织是计算机视觉实际应用开发的技术供应商联盟。Altera为这一组织带来了专业的可编程逻辑技术,支持系统设计人员使用FPGA、SoC、IP,以及设计工具实现工业、监控、汽车、军事、广播和消费类等领域的嵌入式视觉应用。
Altera FPGA在嵌入式视觉处理流水线方面非常灵活,性能也非常高,这主要包括图像传感器接口、图像信号处理、压缩、传输,以及视频内容分析等。FPGA并行体系结构有助于视觉处理器算法的加速实现,采用面向OpenCL的Altera SDK设计工具很容易在FPGA上实现并行处理应用。
此外,Altera硬核浮点DSP模块发挥了固有的浮点支持特性,与市场上的其他硬核浮点解决方案相比,开发时间缩短了6到12个月,而且具有优异的GFLOPS/W能力。
Altera工业、汽车和广播业务部副总裁Dan McNamara评论说:“Altera加入这一联盟所带来的解决方案继续通过端到端视觉处理流水线提供新的IP,解决了CPU突出的性能瓶颈问题。我们提供了业界的OpenCL开发工具以及功能强大而且不断发展的视觉处理辅助支持技术,加入联盟将推动嵌入式视觉行业的新一轮创新。”
Altera FPGA支持各种传感器接口、压缩标准、传输协议,以及定制视频分析,帮助系统设计人员通过硬件加速进一步提高产品性能。Altera支持将多种器件(CPU、DSP、ASSP)集成到FPGA中,从而节省了电路板空间,降低了功耗,让设计更简洁。
嵌入式视觉联盟创始人Jeff Bier评论说:“嵌入式视觉技术支持机器看到并理解周围的世界,使其反应更快,更安全,功能更强大。Altera是技术创新者,支持工程师在其产品设计中采用智能视觉技术。我非常欢迎Altera加入嵌入式视觉联盟,希望我们的合作能够加速联盟嵌入式视觉技术产品应用创新目标的实现。”