来源:OFweek电子工程网
时间:2014-07-22
Oweek 电子工程 网讯:安兔兔5.0虽然还在内测阶段,但毕竟是安卓平台上常用的跑分软件,每次大幅度升级、调整评分制度都会产生很大的影响。为此,安兔兔官方陆续整理了市面上各家常见手机处理器的跑分情况,并和4.0版得分进行了对比,涵盖高通、联发科、三星、NVIDIA、Intel、华为。
安兔兔4.0得分:源于安兔兔数据库,同一机型取每一个项目的平均值。
安兔兔5.0得分:因为刚发布,暂时还没有足够数量的同机型得分数据,所以采用人工方式,对同一款机型多次测试,取其均值。
需要特别指出的是,安兔兔5.0调整评分机制并不是给所有的 芯片 一下子增加了几千几百分。GPU的比重增加会让这部分强大的获取更多分数,3D图像压力增加则会拉低分数,两个因素综合,会让中高端GPU、入门级GPU的差距进一步拉开,这种变化趋势在所有的品牌芯片上都有体现,只是幅度不同而已。
高通篇:老大就是老大
大家可以再看看回顾一下:
骁龙200(MSM8625Q Adreno 203):5.0里虽然凭借单线程项目夺得了1250分左右,GPU 3D性能也更突出了,但是CPU整数、多任务的分数大大降低,导致总分反而少了900多分,还不到1.1万。
骁龙400(MSM8228 Adreno 305):内存速度和运算、安卓虚拟机分数都更高了,但是多任务削弱,3D性能更是锐减,总分也降低了700多分,快跌破2万了。
骁龙600(APQ8064T Adreno 320):3D得分几乎没变,不过内存性能下来了,幸好单线程得分弥补得足够,总分略增加了200,超过2.8万。
骁龙800(MSM8974 Adreno 330):3D、多任务得分略增,安卓虚拟机明显下滑,再加上足够多的单线程得分,总分增加了足足4300,已经超过了3.8万。
安兔兔方面特别指出,5.0版本更换了新的3D引擎,因此对高中低端产品有了新的、更精准的界定,能更好地反映出各自的差异。
从参数上看,Adreno 330/320之间区别是很大的,但是4.0上的分数却只差12%,5.0上经过调整后拉大到了56%,骁龙800的地位就出来了。
另外,4.0 3D引擎压力不足,Adreno 305得分偏高,竟然不比Adreno 320低多少,这次也压了下去,还不到Adreno 320的一半了。