来源:EEWORLD
时间:2014-07-22
高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天宣布推出新的磁性位置传感器系列,新产品具有突破性技术,能对高速旋转的车轮进行极其准确的角度测量。
新的“47系列”位置传感器包括具有DAEC™(动态角度误差补偿)功能的AS5047D、AS5147、AS5247三款产品。DAEC™是奥地利微电子开发的新技术,可用来消除由传播延迟导致的测量误差,该技术目前正在申请专利。
AS5047D适合工业应用,包括机器人和编码器模块。
AS5147可用于电子助力转向和电子泵等汽车应用,通过AEC-Q100认证。
双晶片AS5247(通过AEC-Q100认证)非常适合应用于对功能安全有极高要求的汽车应用。关闭全屏阅读
以上三款产品的角度测量误差均不超过0.17°(不含非线性积分)。
这种高度精确的测量表现得益于芯片内拥有的DAEC™技术,该技术的独特算法可在内部执行误差补偿并自动对转速变化进行反应。传统磁性旋转位置传感器芯片需要将其嵌入式磁性元件中磁场强度的原始测量信息转换为数字角度测量结果,由此导致传播延迟(通常为100 - 200µs)。在延迟期间,由于离心器的角位移发生变化,当数字输出时,其实际位置与传感器所测量的位置将会产生误差。
测量结果的误差会随着转速的增加而呈线性增长,对于100µs的传播延迟,在1,000 rpm的转速下,其动态角度误差为1.2°,而10,000 rpm转速下的误差将高达12°。
DAEC™几乎能完全消除这一误差的产生,动态地补偿每个测量样本被捕捉时的转速。47系列传感器的角度测量在7,000 rpm转速下的误差为0.08°,12,000 rpm转速下的误差为0.14°,14,500 rpm转速下的误差仅为0.17°。
奥地利微电子47系列传感器芯片以其卓越的精确性适用于所有电机控制和角度测量应用。在高速无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)中,传感器的高精确度使换相控制方案得到更好的实施,提高转矩和效率、降低转矩脉动,使操作更流畅。
三款新产品提供绝对位置测量的数字PWM输出,及磁场定向控制的换相方案所需的UVW输出。产品还提供相当于一个光学编码器输出的增量ABI输出,这意味着无需改变主机系统的微控制器或DSP上的软件接口,使用AS5047D 芯片即可取代一个光学编码器。
47系列传感器的数字SPI输出提供14位高分辨率(0.022°),以及十进制模式中2,000步/转的分辨率,二进制ABI模式中分辨率可达2,048步/ 转。
与所有奥地利微电子磁性位置传感器一样,新的47系列也得益于业经认证的微分传感技术,该技术可使设备免受杂散磁场的影响,使设备无需任何防护措施即可应用于电嘈杂的环境中。
奥地利微电子副总裁兼汽车业务部总经理Bernd Gessner表示:“47系列传感器芯片的推出标志着磁性位置传感器技术的重大发展和进步。高速马达设计者可首次在没有外部微控制器或DSP上复杂误差补偿方案的帮助下使用稳健、紧凑的磁性位置传感器。”
AS5047D、AS5147及AS5247将于2014年6月24日至26日在芝加哥举办的传感器博览会上进行展示,奥地利微电子展台号为909。
现已推出采用14-pin TSSOP封装的AS5047D样品。AS5147采用14-pin TSSOP封装,而AS5247则采用MLF-40、7mm x 7mm封装。